This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:My INI Composer 可以##39;t 正常运行。

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: BP-CC3351, CC3351, SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1473665/cc3351-my-ini-composer-can-t-run-correctly

器件型号:CC3351
主题中讨论的其他部件:SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

工具与软件:

您好、TI 专家:

 我想使用文件夹"C:\ti\simplelink_wifi_toolbox_win_2_3_3\"下的 INI Composer、可按如下所示修改插入损耗参数:

  插入 Loss_2_4Ghz           = 0C 0C #[Ant-1的迹线、ANT-2]。 2.4GHz 频段的电路板迹线损耗

 但当我启动 INI Composer 时,它卡在加载屏幕与日志,如下面的图片所附。 什么是错误以及如何使用它来转换" cc33xx-conf.ini "到" cc33xx-conf.bin "?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    帮助理解和调试问题的一些建议:
    1) 1)您是否正在使用我们的 BP-CC3351 Booster Pack? 如果不是、您究竟在使用什么硬件?
    2) 2) 您正在使用哪个版本的 SimpleLink Wi-Fi 工具箱?
    3) 3)您要加载到器件的固件?

    此致、
    Omri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omri:

     我使用"Simplelink_wifi_toolbox_win_ 2_3_3 "和 BP-CC3351 EVM 板。

     并在"C:\ti\simplelink_wifi_toolbox_win_2_3_3\radic-tool\binaries\CC3351"的文件夹下加载 FW 和 INI

     我也尝试了其他笔记本电脑,但它仍然卡在"加载"没有任何功能,如下面的附加图片.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    这似乎很奇怪。 我建议您 从我们的网站重新安装最新版本的 Simplelink Wi-Fi 工具箱、然后重试。
    您可以使用 此处的链接
    请告诉我这是否解决了您的问题。

    此致、
    Omri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omri:

     我们已尝试重新安装工具箱、但仍然失败、并显示相同消息。 是否有其他方法可以将 INI 文本文件转换为.bin? 或者有任何文档以.bin 格式解释参数的对应位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    我们为您提供的新版本是否解决了您的问题?

    此致、
    Omri  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omri:

     替换执行文件后" Simplelink-wifi-toolbox.exe "在工具箱下、它现在可以在我的笔记本电脑上工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到!

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Omri