This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:从 SimpleLink Wi-Fi SDK 构建 CC35xx MQTT 客户端示例时 CCS 12.8.1中出现编译错误

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1470567/cc3551e-compilation-error-in-ccs-12-8-1-when-building-cc35xx-mqtt-client-example-from-simplelink-wi-fi-sdk

器件型号:CC3551E

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我希望这封邮件能让您满意。 我目前正在与合作  SimpleLink Wi-Fi SDK 8.21.02.01_EA 、安装在默认目录中:
C:\ti\simplelink_wifi_sdk_8_21_02_01_ea.

我正在使用中  Code Composer Studio (CCS) 12.8.1  可以通过实现  完整元件选型 . 我会在尝试导入和编译时用到它们  CC35xx MQTT 客户端示例项目  位于:
C:\ti\simplelink_wifi_sdk_8_21_02_01_ea\examples\CC35xx_mqtt_client
我遇到编译错误。 错误消息如下所示:


文件设备/ CC35X1.xml 不存在。 包含在文件 C:/ti/simplelink_wifi_sdk_8_21_02_01_ea/examples/CC35xx_mqtt_client/targetConfigs/CC35X1.ccxml CC35X1.ccxml /CC35xx_mqtt_client/targetConfigs 线路0问题中
这个项目创建用于一个目前无法识别的器件- Cortex M.CC35X1。 在您的现有 CCS 位置安装 Re 运行 CCS 安装程序、确保选择了适合您器件的产品系列、如果尚未选择、则继续安装。 请参阅"Help">"Check for Updates"、检查是否通过 CCS 更新提供对该器件的支持。 通过调整工程属性、将工程迁移到最匹配的支持器件。 如果使用实验性器件、请联系 TI 以获得支持。 CC35xx_mqtt_client 工程问题

此致、

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    您似乎尚未修补 CCS 以包含对 CC35xx 的支持。

    我建议您转到 SDK 安装位置、导航到 docs//html/cc35xx/software/software-overview.html

    按照以下步骤操作、您将打捆以解决此问题。

    此致、

    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AB:

    感谢您的指导。 我 /docs/html/cc35xx/software/software-overview.html 按照建议查看了 C:\ti\simplelink_wifi_sdk_8_21_02_01_ea 的文档。 但是、我注意到该文档主要指定了 CCS 版本要求(例如 CCS 12.7.1)、但没有明确提及专用补丁或启用 CC35xx 支持的步骤。

    澄清:

    1. 我当前设置使用的内容     完整元件选型后的 CCS 12.7.1 、与文档中列出的版本保持一致。
    2. 我没有收到 TI 分销商提供的任何特定于 CC35xx 的补丁文件。

    请您提供以下方面的进一步详情:

    • 是否需要附加补丁、如果需要、应从何处获取。

    非常感谢您协助解决这一问题。

    此致、
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    您能否下载最新版本 simplelink_wifi_sdk_8_41_0_0_eng、请按照 文件://c:/ti/simplelink_wifi_sdk_8_41_0_0_eng/docs/html/cc35xx/software/software-overview.html?中的指南进行操作

    包含修补 CCS 的步骤:

    此致、

    沭阳县