This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:CC3135

Guru**** 2578755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135, LAUNCHXL-F28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1476290/boostxl-cc3135-cc3135

器件型号:BOOSTXL-CC3135
Thread 中讨论的其他器件:CC3135LAUNCHXL-F28P65X

工具与软件:

大家好、我们要尝试在 C2000和 CC3135之间实现 SPI 通信。 最初、我们能够从 C200o 向 CC3135发送 SYNC 命令、但我们没有从 cc3135获得响应

这是我们尝试过的连接。

C2000 (LaunchXL-F28P65X) CC3135
GPIO 93 CLK  (P11.07)
GPIO 25 CS 线路(P2.18)
GPIO 91 MOSI (P2.15)
GPIO 92 MISO (P2.14)
GPIO 32 NHIB (P1.05)
GPIO 82G IRQ (P2.19)

注意:这是波形的快照(缩小)  

放大捕捉

我们已将 Wi-Fi 插件 SDK 移植到 C2000。 在将 NHIB 线路设置为低电平之后、IRQ 线路变为低电平、然后我们发送同步模式(0x65、0x87、0x78、0x56)。 但我们没有从 CC3135获得任何响应。 请支持。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于中断应置为有效(高电平)、因此未清除、然后应发送 SYNC 模式、这将导致 IRQ 置为无效。

    在您的情况下、有2种奇怪的行为:

    • IRQ 似乎处于相反的电平
    • 如果情况相反、我期望在 IRQ 为高电平时发送同步、因此会导致其下降

    简而言之、在释放 nReset 之后、我期望 IRQ 为低电平、而在芯片就绪后、IRQ 应取消置位。

    Shlomi