This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62825:经过测试以确定 MSL 等级的样片和批次

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1495971/tps62825-number-of-samples-and-lots-tested-to-determine-msl-level

器件型号:TPS62825

工具/软件:

我们认为 TI 已经按照 J-STD-020进行了吸湿处理、并使用该回流焊曲线进行了三次回流焊。

请告诉我们当时使用的样品和批次的数量。

我从 TI 网站下载的文档没有任何关于数量的信息。


TPS62825DMQRe2e.ti.com/.../TPS62825DMQR_2D00_0.pdf

 

谨致问候。Sezai Takahiro

********************************************************************

Sezai Takahiro

质量工程第1部分、

质量保证部门2、

质量保证组

株式会社村田制作所

地址:日本京都长冈桥市617-8555号

电话: 075-955-6355 (公司办公桌)

        080-6100-4138 (移动电话)

电子邮件 : takahiro.sezai.jc@murata.com

**************************************************************************

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahiro、

    样本大小(SS)/批次会显示已使用的每个批次的器件数。 最小批次数量显示用于每个测试的批次数。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:  

    我想知道"MSL"的数量。  

     e2e.ti.com/.../8311.TPS62825DMQR_2D00_0.pdf

    Br. Sezai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sezai:

    我将在内部对此进行检查、然后返回给您。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sezai:

    对于 MSL、最低批次数量为3、SS/批次为12。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:  

     

    我明白了。 谢谢你。

      总数量: 超过36件(= 3 x 12)

     

    Br. Sezai