This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC35X1:快速入门示例密钥激活失败

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC35X1, LP-XDS110, LP-XDS110ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1498788/lp-em-cc35x1-quickstart-example-key-activation-failed

器件型号:LP-EM-CC35X1
Thread 中讨论的其他器件: LP-XDS110LP-XDS110ET

工具/软件:

LP-EM-CC35X1的快速入门指南说明了如何激活芯片。

尝试激活时、SimpleLink Wi-Fi 工具箱会报告"激活失败"。 屏幕截图已随附。

此故障的后果是什么? 评估板是否浪费了?

进一步查看时、说明中会显示"确保 LP-XDS110ET 和 CC35x1 LaunchPad 通过两个不同的 USB-C 端口连接到同一台 PC。" 我没有遵循这个步骤。 在尝试激活时仅连接了 LP-XDS110。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    您很可能没有浪费电路板、这是一个已知问题。

    有时、即使激活成功、激活结束时仍会出现"假"错误消息。

    检查的方法是返回工具箱的主页、再次按 Programmer、然后尝试连接到器件。

    工具箱编程器应指示连接后是否激活器件。  

    无论是哪种方式、都最好将两个 USB-C 端口连接到主机 PC、因为我们已经看到、在某些情况下、来自 LP-XDS110ET 的电源是不够的、因此还建议连接第二个 USB-C。  

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    Re -访问编程屏幕确实会显示"设备已激活"。

    是否有办法继续学习该教程?

    下一步是"作为预编译网络终端示例上方的初始编程过程的一部分"。

    我看不到 XDS 板的任一 COM 端口上的"Help"响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    完成激活后、可通过两种不同的方式继续:使用预编译的示例网络终端、或将其中一个示例 CC35xxE 工程导入 CCS 并使用。  

    若要将 CCS 与其中一个示例工程一起使用、请遵循用户指南、该用户指南可以在 SDK 的 docs 文件夹中找到:

    CC35XX-WiFi-User-Guide.html -> SimpleLink 无线 MCU CC35xx 概述->软件概述  

    这将向您介绍如何将工程和调试/闪存导入器件。

    此致、

    Jonathan