This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC35X1:CC3551.simplelink toolbox -->无线电工具。显示错误消息:"检测到的器件不匹配所选器件 CC3551"

Guru**** 2350420 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1488942/lp-em-cc35x1-cc3551-simplelink-toolbox----radio-tool-displays-error-message-the-device-detected-doesn-t-match-the-selected-device-cc3551

器件型号:LP-EM-CC35X1
主题中讨论的其他器件:CC3551CC3561SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

工具/软件:


silmplelink 工具箱版本:win_3_0_10

IC:cc3551


执行射频测试时、将显示一个问题表:

然后、我使用可以连接的"Programmer"、可以将芯片标识为 CC3561、我不知道这是否相关。

我想问这个问题可能在哪里以及如何解决。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您能否向我们发送您最近的日志文件? (位于"simplelink_wifi 工具箱->日志文件夹中)。
    这将使我们能够调试您的问题。

    此致、
    Omri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../03192025092240_5F00_swt.logUse 上的" 编程器 "首先、然后是"" 收音机 L"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题可能是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的意思是 、如果您可以向我们发送日志文件本身(.log 扩展名)、以便我们可以查看此问题。
    谢谢。

    此致、
    Omri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5226.03192025092240_5F00_swt.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据 日志、存在许多通信错误(-615)。 您能否验证是否已将两根电缆插入电路板、以及 是否来自同一电源?

    此致、
    Omri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我们可以非常确定 cc3551已正确可靠地连接到 xds110。

    第二个地方、从上图 可以看出、它可以连接、设备信息是 cc3561、但我们的芯片型号是 cc3551、这让我感到有点困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、此处延迟的响应导致器件的器件型号根据编程器保险丝确定。 因此、我建议 他们以完全相同的顺序运行以下命令并共享终端日志和日志文件夹内容:

    simplelink-wifi-toolbox.exe Communicator -I XDS110 -param1 通用 DEVICE_STATUS

    simplelink-wifi-toolbox.exe Communicator -I XDS110 -param1 通用 DEVICE_INFO

    simplelink-wifi-toolbox.exe Communicator -I XDS110 -param1 通用 DEVICE_STATUS

    此致、
    Omri