This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:CC3551E 的电源要求

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3551E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1502448/cc3551e-power-requirement-of-cc3551e

器件型号:CC3551E

工具/软件:

尊敬的 TI:

我最近绘制的是 CC3551E 模块原理图。 我注意到、TI EVM 演示上有 VBAT 1V8和3V3、如下所示。

我`d 知道以下两个问题:

是否可以为 CC3551E 使用3.3V 电路板系统电源(PCB 第一个电源)? 或者、我必须 分别提供3.3V 的?μ A 电压

CC3551E 必须1.8V 吗? 我只能为 CC3551E 提供3.3V 电压吗?

BR

Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cayden、

    1.系统3.3V 电源可连接 CC3551E、无需与电路板的其余部分单独供电。

    2.对于 VDD_MAIN、VANA 和 VPP、1.8V 是必须的。 CC3551E 同时需要1.8V 和3.3V 电源。

    此致、

    Jonathan