This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:希望缩短 WiFi 数据传输周期时间

Guru**** 2562610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351, LP-AM243, CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1511629/cc3351-want-to-reduce-wifi-data-transfer-cycle-time

器件型号:CC3351
主题中讨论的其他器件: LP-AM243CC3301

工具/软件:

您好、

我的客户正在评估 CC3351 + LP-AM243。
他们希望缩短 WiFi 通信周期时间。
有关详细要求及其测试条件、请参阅随附的 Excel 文件。
e2e.ti.com/.../20250509_5F00_E2E.xlsx

Q1)您有任何减少响应时间的建议吗?
Q2)客户发现 IRQ_WL_3V3中断 是从 CC3351生成到 AM243x 的。
中断的触发条件是什么?

如果您需要客户提供更多信息、请告知我。

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro:

    从向系统 a 和 b 发送200个字节的 Excel 工作表中、不可能进行4次数据发送。 我会询问您的客户这些要求有多现实。

    1.) WiFi 接收受到许多我们无法控制的因素、但是我们可以改善从主机到控制器的响应、例如确保低功耗模式未处于活动状态。 增加无线电功率以保证信号强度。 SDIO 而不是 SPI。 确保天线彼此指向。  

    2.) IRQ_WL 中断由 CC3301在需要主机驱动程序注意时设置。 有关设置此 IRQ 的确切原因、请参阅 fw_event_handle.c

    此致、

    Rogelio