This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:cc3551e 在调试时提示错误、错误代码为614

Guru**** 2469830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1513709/cc3551e-cc3551e-prompts-an-error-when-debugging-with-the-error-code-614

器件型号:CC3551E

工具/软件:

SDK:simplelink_wifi_sdk_9_10_00_01_sdk_ea 40MHz

WIFI_toolbox:simplelink_WIFI_toolbox_win_3_1_7_40;

CCS:12.8.1;

issue1:在 CCS 中调试失败!!!

CC35xx 网络终端的示例、调试时会弹出一个窗口并提示错误。 屏幕截图如下:

控制台输出如下所示:

我(文档40MHz》simplelink_wifi_sdk_9_10_00_01_SimpleLink _ea/docs/html/cc35xx/software/software-overview.html - "SimpleLink Wi-Fi SDK"入门

)μ s。 详细配置如下:

  • simplelink wifi 工具箱安装目录:

  • 调试配置:

issue2:如何在 simplelink wifi 工具箱中对器件进行编程?

  • simplelink wifi 工具箱编程接口的屏幕截图如下所示:

  • simplelink wifi 工具箱软件路径下的图像屏幕截图:

从上面的两个屏幕截图可以看出,有许多类型的镜像。 有些怀疑。

  1. 一些镜像我知道哪里,而其他我不知道。例如:不知道哪里可以获得"引导扇区"
  2. 一些镜像后缀带有"sign"、有些是"forsign"、有些是"unsign"。 我不清楚他们的不同用法。
  3. 芯片正常运行至少需要哪种固件?

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我建议您完成出厂编程、并确保过程成功完成。

    如果是、请返回调试器并重试。 执行此操作时、请向我提供失败的日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工厂编程失败!

    日志文件如下所示:

    e2e.ti.com/.../05142025174647_5F00_swt.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在失败后再次打开编程器工具、它是否会将器件显示为已激活且引导扇区正确?

    我们很少看到这个"失败"消息弹出,但实际上并没有失败。

    如果没有、我建议您将调试器上的 USB-C 和 LP 上的 USB-C 都插入电源来重试。