This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:CC3135

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1512518/boostxl-cc3135-cc3135

器件型号:BOOSTXL-CC3135
Thread 中讨论的其他器件:CC3135

工具/软件:

您好:

我们目前正在使用通过 SPI 接口连接的 C2000和 CC3135。 通信开始时、主机在0x6587, 0x7856主机与器件之间发送一个初始同步模式。 此后、主机读取操作码、长度、Tx 池计数、器件状态等字段

为了进行进一步通信、主机是否需要发送另一种同步模式、如所示 0x4321, 0x3412? what is the correct patten expected by the CC3135?

IAM 无法找到指定完整 simpleink 协议的任何文档。 您能指导我找到合适的文档吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议查看技术参考手册 https://www.ti.com/lit/ug/swru543a/swru543a.pdf 

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没有任何文档可以完全介绍带有 CC3135器件的 SimpleLink (主机)协议。 协议的最好描述是主机驱动程序本身。 您可以在SWRU455第3.4、19章和附录 D 中找到一些微小信息

    1月