This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:CCS 20.1.1:连接到目标时闪存工程失败

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1518199/cc3551e-ccs-20-1-1-flash-project-fails-with-error-connecting-to-the-target

器件型号:CC3551E

工具/软件:

您好:

我正在尝试在 CCS 20.1.1中刷写和调试示例 CC35xx_ble_WIFI_PROVISION

我将 cc35x1_device_support 文件从 SDK 9.10.0.01复制到 ccs_base 目录并运行 python 脚本。
构建项目工作正常。


我按照 C:52MHz \ti\simplelink_wifi_sdk_9_10_00_01_scm_ea/docs/html/cc35xx/software/software-overview.html 中的步骤操作并成功完成了。
在文档的第12步中、我将工具箱路径替换为 C:\\ti\simplelink_wifi_toolbox_2_2_4。

但 Debug Project 和 Flash Project 都失败、原因如下:

有人知道我搞错了吗? 我是否错过了配置中的某些内容?

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎工具箱版本错误、请继续安装正确的版本、您可以在" /tools/simplelink_wifi_toolbox

    然后、确保在使用 CCS 进行刷写之前、使用此新版本的工具箱运行激活过程。