This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:优化级别为0时 SDK 示例异常

Guru**** 2341740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1477576/launchxl-cc3235sf-sdk-example-got-exception-with-optimization-level-0

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

工具/软件:

你(们)好  

关于 SDK (simplelink_cc32xx_SDK_7_10_00_13) 将优化级别从 z 更改为0时的示例(例如 connection_manager、mqtt_client、mqtt_client_over_tls_1_3……)。 将出现异常、如以下屏幕截图所示

您能帮助检查这个问题吗?

谢谢

BR  

Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加更多信息、  将优化级别从 z 更改为0时、也会出现 HttpGet 示例。

    您能否帮助查看这些 SDK 示例(未进行任何修改)?

    CCS 版本: Code Composer Studio 12.2.0

    SYSCFG 版本: 1.20.0

    编译器:TI Clang v2.1.2.LTS

    谢谢。

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    TI 团队可以帮助检查这些问题吗?

    谢谢。

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 团队可以帮助更新这些问题吗

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对帖子有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新根本原因:

    此问题与任务溢出有关、在 simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13\source\ti\drivers\net\wifi\slnetif\slwificonn.c 中、它需要将 timer_task_stack_size 从256更改为512

    BR

    Trevorf