This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:CC3235SF 数据保存问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1525244/launchxl-cc3235sf-cc3235sf-data-saving-issue

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:CC3235SFSysConfig

工具/软件:

大家好、我需要在 CC3235SF 中保存一些变量。 我不使用外部存储区域进行此操作、也不想使用它。 我找不到一个示例、说明如何在不使用外部存储区的情况下将数据写入和读取到 cc3235sf 自己的存储器中。 您能指导我如何操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请阅读 SWRU455第8章 、其中介绍了如何将数据保存到外部 SPI 闪存(sFlash)中。 但请注意、SPI 闪存的写入周期数有限。 通常、重新写入 sFlash 会导致该闪存失败。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否建议使用外部闪存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为使 CC3235SF 器件正常运行、必须使用外部 SPI 闪存芯片。 该 SPI 闪存由 NWP (网络协处理器)管理、并用作系统数据、Web 文件和用户文件的存储。 您可以使用 SL_文件系统 API 保存的用户文件(SWRU455第8章)。 但正如我所说、写入周期的数量是有限的。

    您的问题不清楚您要求什么。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户可以自行更改 SSID、我想在每次更改时保存最后的值。 这样、每次打开设备时、设备都会连接到当前位置。

    我想对 NVS 执行此操作、但在 SysConfig 中打开 NVS 时、收到如图所示的错误。

    我还没有尝试过与 NVP 合作。 SysConfig 中是否需要针对 NVP 的设置? 此外、是否有 NVP 示例?

    感谢您的关注。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您无法直接访问 SPI 闪存(或使用 NVS 驱动程序)。 这是禁止的。 为了将数据保存到 sFlash 中、您需要使用 sl_ filesystem API。 SL_文件系统 API 与您在代码中使用的其他 SL_ API (例如套接字)相同。 这与 SysConfig 无关。  

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有与此主题相关的示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    例如、OTA 示例使用 SimpleLink Academy 中的 sl_ filesystem API 或 Wi-Fi 安全文件系统示例、或仅查看 SWRU455第8章。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你