This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:CC32xx SDK 版本和放大器;EN 18031

Guru**** 2584365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1520094/cc3220sf-cc32xx-sdk-release-en-18031

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:CC3220MOD

工具/软件:

尊敬的团队:

是否有任何针对 CC3220 器件的 CC32xx SDK 或服务包发布计划/路线图?  我会监视此论坛、知道 CC32xx 器件存在许多未解决的错误。 最好知道它们是否会被解析、因为器件处于 LTS 状态。

我需要将固件修改为符合欧盟网络安全要求 (EN 18031-x)、这是无线电设备从 8 月 1 日起必须满足的要求。 基于最新的 SDK 和 ServicePack 进行此更新是很好的。  如果在创建新版本几天后发布新的 SKD、我将不会感到高兴。

我们来谈谈 EN 18031。 因为 TI 已发布其模块的 EU DOC  CE 标志在模块外壳上 (例如 CC3220MOD) TI 必须更新其 DOC。  虽然这只是“正式“评估(根据标准 EN 18031-1 和 EN 18031-2)、但 TI 必须执行此操作并更新 DOC。 如果 TI 不会更新 DOC、则  在 2025 年 8 月 1 日之后在欧盟国家/地区销售 TI 模块将违反欧盟法律。  我希望 TI 了解这一点。

1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    已解决了大多数关键错误。 目前、我们没有计划在今年发布的任何版本、如果发现关键错误、这可能会发生变化、我们需要在季度后期实施修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AB:

    这是非常有趣的说法。 我同意 CC3220 器件没有太多关键错误、例如、CC3235 在某些情况下存在 5GHz 无线电的已知问题。

     EN 18031 和 TI 无线电模块呢?

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    问得好。

    对于新的 EN18031、普遍的共识是、红色 DA 合规性的责任在于最终产品的制造商、而不是模块制造商。  EN 18031 认证适用于完整的互联网连接无线电设备、而不是单个模块。

    TI 正在积极努力获取有关 EN18031 和 TI.com 上现有模块的支持文档。

    此致、

    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AB:

    这种解释是正确的、但在某些情况下也是不正确的。 终端设备制造商负责遵循 CSA(欧盟网络安全法)。 但是、由于 TI 在无线电模块上确实有 CE 标识(这是整个故事中非常重要的一部分)、因此它需要符合 RED 指令。 任何互联网连接的器件(如 TI 模块)在不使用  EN18031 进行压缩或由通知机构进行组装的情况下都无法销售。

    我想 TI 有以下选择:

    • 拆下盖板上的 CE 标志
    • 执行 EN18031 评估和更新 DOC
    • 不要做任何事情、但销售不符合欧盟法规的设备可能会被罚款(机会很低,但仍然如此)

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的意见。 我们正在积极监控法规、并致力于支持客户适应法规要求。

    TI IC 或模块本身并不是完整的解决方案/连接互联网的设备。  它们必须集成到系统中并编程为连接互联网的设备。 因此、EN18031 不直接适用于组件、无需自行证明合规性。

    基于此、DOC 不需要包括 EN18031。 如果是这样、它将被列为“不适用“。

    此致、

    Ben M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    否这种观点是不正确的。 我们不再与国外的监管机构讨论此主题。  如果模块的盖板(或包装)含有 CE 标志、并且您在 DOC 中声明符合红色、则说明需要符合 EN18031 的模块定制要求。  我同意 EN18031 内部评估在任何时候都可能是“不适用“、但仍然需要完成。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    再次感谢您的意见。  

    我们致力于确保我们的产品具有正确的 安全功能、从而使我们的客户能够遵守新标准。 我们还就该主题与相关机构(包括已通知机构)进行协商、并遵循适用于我们产品的指南。

    我们会持续监控相关标准、确保做出适当响应。

    此致、

    Ben M