Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220MOD 工具/软件:
你(们)好
我们使用 CC3220MOD 时会遇到 PCBA 产生问题、需要修改电路板。
主要问题是电极之间的短路。 我们发现了空白板的生产问题、这些问题的阻焊层开口超出规格(太小)。 开口应为 0.81mm、但经测量实际电路板上的孔低至 0.71mm。
我们认为、修正阻焊层尺寸是正确的补救方法。 但现在我们看到了 slua271c (QFN 和 SON PCB 连接)应用手册与数据表相矛盾。
数据表建议使用阻焊层限定的焊盘、 slua271c 应用手册建议使用非阻焊层限定的焊盘。 CM 还建议使用非阻焊层限定的焊盘。
因此、现在我们不确定我们是否应该使用 CC3220MOD 数据表中指定的阻焊层限定焊盘、还是更改为 slua271c 应用手册和 EMS 中建议的非阻焊层定义焊盘。
需要建议
/Morten