Other Parts Discussed in Thread: CC3200, BOOSTXL-CC3135, CC3135, CC3100
Thread 中讨论的其他器件: CC3135、CC3200、 CC3100
工具/软件:
我们正在使用 BOOSTXL-CC3135 电路板执行功能检查、但该模块的行为并不符合预期。
根据以下文档、规定 CC3135 模块应在器件初始化完成后将 IRQ 引脚置为有效(高电平有效):
CC3100/CC3200 SimpleLink Wi-Fi Internet-on-a-Chip 用户指南(修订版 C)–第 20 页
我们遵循的过程如下:
NHIB 引脚保持低电平短时间、然后由外部 MCU 驱动为高电平。 旨在使 CC3135 从休眠模式中释放并开始其初始化序列。
然而、在这个序列之后、IRQ 引脚保持低电平、始终不会置为有效(即保持高电平)、以指示初始化结束。
设置:
外部 MCU 将 NHIB 驱动为低电平→高电平(中间存在延迟)
IRQ 引脚 (CC_IRQ) 受到监测、但保持低电平
BOOSTXL-CC3135 上的跳线配置:
J2:1–2 (VBAT_CC)
J3、J4、J5:2-3(下拉)
J7:2–3 (VCCLDO)
J8:打开
是否需要任何额外的步骤或硬件设置来确保 CC3135 能够正确退出休眠模式并使 IRQ 线路生效?
感谢您的支持。