This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:IRQ 引脚在 CC3135 初始化后不会置位

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, BOOSTXL-CC3135, CC3135, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1545679/boostxl-cc3135-irq-pin-does-not-assert-after-cc3135-initialization

器件型号:BOOSTXL-CC3135
Thread 中讨论的其他器件: CC3135、CC3200、 CC3100

工具/软件:

我们正在使用 BOOSTXL-CC3135 电路板执行功能检查、但该模块的行为并不符合预期。

根据以下文档、规定 CC3135 模块应在器件初始化完成后将 IRQ 引脚置为有效(高电平有效):

CC3100/CC3200 SimpleLink Wi-Fi Internet-on-a-Chip 用户指南(修订版 C)–第 20 页

我们遵循的过程如下:

NHIB 引脚保持低电平短时间、然后由外部 MCU 驱动为高电平。 旨在使 CC3135 从休眠模式中释放并开始其初始化序列。

然而、在这个序列之后、IRQ 引脚保持低电平、始终不会置为有效(即保持高电平)、以指示初始化结束。

设置:

外部 MCU 将 NHIB 驱动为低电平→高电平(中间存在延迟)

IRQ 引脚 (CC_IRQ) 受到监测、但保持低电平

BOOSTXL-CC3135 上的跳线配置:

J2:1–2 (VBAT_CC)

J3、J4、J5:2-3(下拉)

J7:2–3 (VCCLDO)

J8:打开

是否需要任何额外的步骤或硬件设置来确保 CC3135 能够正确退出休眠模式并使 IRQ 线路生效?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能在 J8 关闭的情况下尝试一下吗? J8 关闭后的行为是正确的。  

    器件复位后、IRQ 为高电平。 当 NHIB 发出脉冲时、IRQ 变为低电平(置为有效)。 请参阅随附的逻辑捕获。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您的支持。

    合上 J8 解决了问题。 现在、我可以观察到您所描述的正确行为。

    此致、
    Marutani Shuichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shuichi、

    很高兴听到它现在正在工作! 感谢您联系 TI 的 E2E。 为您的项目带来最佳效果。 如果您有任何疑问或问题、请随时与我们联系。  

    此致、

    Santhosh