This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC33XX-SOFTWARE:校准器工具输入参数

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1545760/cc33xx-software-calibrator-tool-input-parameters

器件型号:CC33XX-SOFTWARE


工具/软件:

您好、

我对一些校准器工具输入参数有疑问。

通道调优

将此命令用于 2.4GHz 和信道 1-13 频段时没有问题、但当我使用 5GHz 频段并从信道 36 开始时、例如:

calibrator wlan0 cc33xx_plt tune_channel 36 1 0

我可以在 wlcore 的串行调试输出中看到、测试命令失败、主机进行恢复:

由于校准器工具中没有 tune_channel 命令反馈、因此我对该命令进行了大致测试、并确认在 5GHz 范围的通道范围 1-33 内发送时不会发生这种情况。 我现在有点困惑。 Linux 用户指南(上面的 scrennshot)说应该使用 36-165 的值、这是我可以找到此命令的唯一文档。 校准器本身也不是很有用。 那么、如何使用校准器工具正确地调优 5GHz 范围的通道呢?

11n 混合模式的保护间隔 (SET_TX)

在查看 Linux 用户指南时:

我找不到像上面 Wifi-Toolbox 中所示的这种防护间隔 11n 混合模式的表示。 如何使用校准器工具进行设置?

非常感谢。

SJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SJ:  

    您的通道调优方法是正确的。  我们的器件仅支持 2.4GHz 频段 的信道 1-13 和 5GHz 频段的信道 36-165。 您可以参考下面的代码来调优信道 36、看看是否缺少任何其他命令而导致此问题。  

    对于 11n 前导码内的 GI/LTF 类型参数、我将与我们的软件团队讨论此问题、稍后会回复您。  

    谢谢、  

    Katy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Katherine Ogrean ,

    谢谢你的答复,不知何故,我没有任何问题与调谐频道再.

    但除了这个和保护间隔问题外、我还有以下有关 RX 命令的问题。 再次查看 Wifi-Toolbox 时、我可以看到前导码类型和 phy 可以设置为“all"。“。 如何使用校准器工具进行设置? 或者、这是在 start_rx 命令中未发送有关前导码和 phy 的任何信息时有效的标准配置吗?

    谢谢、

    SJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SJ:  

    对于 11n 中的保护间隔、以下参数成立:  

    1 — 正常 GI((0.8 μs 保护间隔)

    0 — 短 GI 已启用((0.4 μs 保护间隔) -数据速率增加 11%

    然后可以使用以下命令:  

    校准器 wlan0 cc33xx_plt set_tx -gi_LTF_TYPE <1/0>

    在校准器工具中设置变量。  

    我将进一步研究 Rx 命令问题并返回给您。  

    谢谢、  

    Katy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine Ogrean 

    非常感谢您的帮助、感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine Ogrean 

    是否有关于上一个 RX 问题的消息?

    谢谢。

    SJ