This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:编辑 AMPDU 长度

Guru**** 2650035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1543021/wl1807mod-edit-ampdu-length

器件型号:WL1807MOD


工具/软件:

转换器

您好、

我正在尝试使用 iperf 来测量 WL1807 的性能、我注意到、当我将 iperf 服务器置于 STA (WL1807) 上时、吞吐量比放在 AP 上时要高。

AP 具有不同的 RX AMPDU 长度:最大 RX AMPDU 长度 65535 个字节(指数:0x003)。 这是否是导致吞吐量差异的原因? 是否有办法在 WL1807 上编辑 AMPDU 长度?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很遗憾、我们没有安全调整 AMPDU 数据包长度的方法。 您在吞吐量方面有多大差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转换器

    iPerf 服务器在 WL1807 上运行 、我得到的吞吐量为 18.5Mbit/s 。 相反情况下(AP 上的服务器)、只能得到 10.6Mbit/s

    至少在相同条件下完成 两个 WL1807 模块 、吞吐量约为 10Mbit/s 但是、当我用另一个产品替换这两个设备时、吞吐量就会达到 21Mbit/s


    可能是 AMPDU 缓冲区大小 解释这种性能差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hmaied、

    如果没有嗅探器捕获、AMPDU 是导致吞吐量差异的原因、很难确定确切的原因、但这可能是其中的一个差异。 是否为 AP 模式启用了 soso40?

    您是否计划在 AP 模式或 STA 模式下将您的产品与 WL1807 搭配使用? 如果处于 STA 模式、您可以配置 WL1807 以使用 MIMO 天线配置、从而显著提高吞吐量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转换器

    我与 MIMO20 有相同的差异,这就是为什么我尝试了一个更简单的测试。
    我们计划在 AP 和 STA 模式下使用 WL1807。 可以在两种模式下使用 MIMO20、对吧?
    我将在接下来的几天里进行监听。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hmaied、

    可以在两种模式下使用 MIMO20、对吧?

    是、但仅适用于 2.4GHz 信道。 下面是所有可用的模式、因为它随频带而变化。