This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:随机崩溃和数据包损坏问题

Guru**** 2532030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1531557/wl1807mod-random-crash-and-packet-corruption-issue

器件型号:WL1807MOD


工具/软件:

我们将遇到随机内核崩溃和数据包损坏。

我们已升级 【常见问题解答】WL1837MOD:新的 WiLink 版本 R8.9 现已推出! [2024 年 2 月]- Wi-Fi 论坛 — Wi-Fi - TI E2E 支持论坛

找到随附的文件。

此致、

Viswae2e.ti.com/.../S40_5F00_Issues-List.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    发生频率如何?

    你在做什么类型的流量? 高吞吐量?

    在这些情况下、最好是从器件获取固件日志。 它有一个专用引脚。

    您可以在 https://www.ti.com/lit/ug/swru435a/swru435a.pdf 中找到更多详细信息

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
       5GHz 和 WPA3 的 AP Aruba 515 网状路由器会出现此问题。  数据包丢弃的发生频率更高、并且崩溃是随机发生的。 请查找其他日志。

    a.已禁用省电模式  
    b.使用命令 iw dev wlan0 set bitrates legace-5 6 设置比特率、 仍会发生数据包损坏错误。  

    此致、

    Viswa

    e2e.ti.com/.../connection_5F00_details.txte2e.ti.com/.../FWPanic_5F00_crash.txte2e.ti.com/.../packet_5F00_error.txte2e.ti.com/.../kernelbootuplog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正如电话上所讨论的、我们来尝试按照说明获取固件日志、以便更好地了解固件。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
         我们正在按照您的建议对硬件进行更改。 您能告诉我可以在哪里下载 glogger 工具的确切链接吗? 我在 WTS 和给定的 WILINK8-WIFI-NLCP 驱动程序或库| TI.com 中找不到 glogger 工具

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,请附上后,你有了.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
    由于出现以下错误、我们无法连接。 当我们在 mobaxterm 中连接同一个 COM 端口时,我们可以看到一些垃圾数据,当 wifi 驱动程序启动时。 请告诉我如何解决此问题?



    当同一个“来“端口连接到 mobaxterm 垃圾数据时、将持续进行打印。

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
    由于出现以下错误、我们无法连接。 当我们在 mobaxterm 中连接同一个 COM 端口时,我们可以看到一些垃圾数据,当 wifi 驱动程序启动时。 请告诉我如何解决此问题?



    当同一个“来“端口连接到 mobaxterm 垃圾数据时、将持续进行打印。

    此致、

    Viswa

    =====================================================
    我将波特率更改为 115200、现在我可以收集日志

    e2e.ti.com/.../8780.stream.csv

    ====================================================
    glogger 中使用的 BIN 文件与目标中使用的 BIN 文件相同。 BIN 文件取自主器件。

    root@s40-bigbend-v1:/lib/firmware/ti-connectivity sha256sum wl18xx-fw-4.bin
    32777445a5c14cd467300f1ae214e9484cc5e8e76b73637519d036bf47486f245 wl18xx-fw-4.bin

    root@CHEWA3lMZFtGPe6:/mnt/c/Users/VXR18/Downloads # sha256sum wl18xx-fw-4.bin
    32777445a5c14cd467300f1ae214e9484cc5e8e76b73637519d036bf47486f245 wl18xx-fw-4.bin

    =======================================



    此致、
    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viswa:

    应该是 3M。 其他费率不会正确收集日志。

    您是否在管理员模式下运行?

    只需检查 UART 端口是否正常、您能否在原始二进制模式下记录从引脚发出的位流并共享?

    也许我将能够离线查看是否可以对其进行解码。

    请注意、它必须是原始二进制文件。

    我建议使用 TeraTerm、因为它具有二进制模式、我知道它在我这边有效

    请查看一些屏幕截图。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
    感谢您的详细信息。 请找到原始二进制文件。

    e2e.ti.com/.../fwmgr_5F00_raw_5F00_bin.log

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    必须是 3M、而不是 921600K。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    当我将波特率更改为 3M 时,我会注意到所有的数据都是作为 FFF

    当 budrate 为 3000000 时、所有容器文件内容均为 FF

    e2e.ti.com/.../5305.fwmgr_5F00_raw_5F00_bin.log

    然后将 baudrate 更改为 921600  

    e2e.ti.com/.../4774.fwmgr_5F00_raw_5F00_bin.log

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viswa:

    这是意料之中的。 经典(非 CP2102N)CP210x 器件支持高达的波特率  921600。这意味着您无法以 3M 波特率使用它们。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jan、我们使用的是 CP210X。

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan 和 Shlomi:
      是否有办法降低波特率并收集问题日志?

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、这在器件中进行了硬编码。

    我们通常使用基于 FTDI 的电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否确定在固件崩溃期间捕获了这些 gLogger 文件?

    我在这些日志中没有看到任何固件崩溃/断言。

    您应该记录 gLogger 在您得到如下所示的时间:

    203.168851] wlcore:警告无法刷新所有 TX 缓冲区、超时(超时 500ms
    [203.217494] wlcore:收到软件看门狗中断错误! 开始恢复。
    [203.223213]---- 【在这里剪切】------

    无论如何、您是否曾尝试使用 WPA2(而非 WPA3)来查看您是否仍看到这些警告?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
    我看到了两次崩溃,并捕捉到 glogger 在当时运行。  

    crash1 时间戳:
    [6609.299380] wlcore:收到软件看门狗中断错误! 开始恢复。
    [6609.305029]----- 【在这里剪切】------
    [6609.309780]警告:CPU:1 PID:387、位于 drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:861 wl12xx_queue_recovery_work+0x5c/0x60 [wlcore]
    [6609.321193]链接的模块:cmac ccm af_packet can_raw can NFT_counter nfnetlink usb_f_eem u_ether usb_f_fs libcompl复合 ae_arm_bs_cryptoSIMD cryptd wl18xx wlcore mac80libc4
    [6609.36587] CPU: 1 PID: 387 Comm: IRQ/77-wl18xx 污染: G W O 5.4.56 #1.
    [ 6609.373306]硬件名称:STM32(设备树支持)
    [6609.378476][ ](runfound_backtrace) from [ ](show_stack+0x10/0x14)
    [6609.386214][ ](show_stack) from [ ](dump_stack+0xb0/0xc4)
    [6609.393444][ ](dump_stack) ](__WARN+0xd0/0xf8)
    [6609.400331][ ](__warn)、来自[ ](WARN_SLOWPATH_fmt+0x64/0xc4)
    [6609.407872][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](wl12xx_queue_recovery_work+0x5c/0x60 [wlcore])
    [6609.417889][ ](wl12xx_queue_recovery_work [wlcore])、来自[ ](wlcore_IRQ+0x108/0x188 [wlcore])
    [6609.428238] ](wlcore_irq [wlcore])、来自[ ](irq_thread_fn+0x1c/0x78)
    [6609.436490] ](irq_thread_fn)、来自[ ](IRQ_THREAD+0x134/0x200)
    [6609.444158] ](irq_thread)、来自[ ](kthread+0x11c/0x144)
    [6609.451303][ ](kthread)(来自[ ](ret_from_fork+0x14/0x2C)
    [6609.458527]异常堆栈 (0xed555fb0 至 0xed555ff8)
    [6609.463583] 5fa0:00000000 00000000 00000000
    [6609.471775] 5fc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [6609.47993] 5fe0:00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [6609.486752]--[结束迹线 be612cfd65e541be ]--
    [6609.491357] wlcore:正在进行硬件恢复。 固件版本:版本 8.9.1.0.2
    [6609.498558] wlcore: PC: 0x11f1e4, hind_sts: 0x00000000 count: 8.
    [6609.505422] wlcore: down
    [6609.506671] wlcore: down
    [6609.510674] ieee80211 phy0:已请求硬件重新启动
    [6610.493046] wlcore:使用反相中断逻辑:2.
    [6610.551030] wlcore:PHY 固件版本:版本 8.2.0.0.246
    [6610.791844] wlcore:固件已启动 (Rev 8.9.1.0.2)
    [6610.833381] wlcore:关联已完成。

    crash2 时间戳:

    [6684.455784] wlcore:警告 RX 中数据包损坏:状态:0x1 len:124
    [6686.238312] wlcore:收到软件看门狗中断错误! 开始恢复。
    [6686.243967] 【在这里剪切】------
    [6686.248699]警告:CPU:1 PID:387 位于 drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:861 wl12xx_queue_recovery_work+0x5c/0x60 [wlcore]
    [6686.260098]链接的模块:cmac ccm af_packet can_raw can NFT_counter nfnetlink usb_f_eem u_ether usb_f_f_fs libcompl复合 ae_arm_bcrypto_SIMD cryptd wl18xx wlcore mac80libc4
    [6686.304515] CPU: 1 PID: 387 Comm: IRQ/77-wl18xx 污染: G W O 5.4.56 #1.
    [ 6686.312247]硬件名称:STM32(设备树支持)
    [6686.317418][ ](runfound_backtrace) from [ ](show_stack+0x10/0x14)
    [6686.325157][ ](show_stack) from [ ](dump_stack+0xb0/0xc4)
    [6686.332389][ ](dump_stack) ](__WARN+0xd0/0xf8)
    [6686.339272][ ](__warn)、来自[ ](WARN_SLOWPATH_fmt+0x64/0xc4)
    [6686.346847][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](wl12xx_queue_recovery_work+0x5c/0x60 [wlcore])
    [6686.356841][ ](wl12xx_queue_recovery_work [wlcore])、来自[ ](wlcore_IRQ+0x108/0x188 [wlcore])
    [6686.367184][ ](wlcore_irq [wlcore])、来自[ ](irq_thread_fn+0x1c/0x78)
    [6686.375439][ ](irq_thread_fn)、来自[ ](IRQ_THREAD+0x134/0x200)
    [6686.383107][ ](irq_thread)、来自[ ](kthread+0x11c/0x144)
    [6686.390253][ ](kthread)(来自[ ](ret_from_fork+0x14/0x2C)
    [6686.397478]异常堆栈 (0xed555fb0 至 0xed555ff8)
    [6686.402536] 5fa0:00000000 00000000 00000000
    [6686.410729] 5fc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [6686.418919] 5fe0:00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [6686.425689]--[结束迹线 be612cfd65e541bf ]--
    [6686.430274] wlcore:正在进行硬件恢复。 固件版本:版本 8.9.1.0.2
    [6686.437517] wlcore: PC: 0x11cc08, hint_sts: 0x00000000 count: 9.
    [6686.444127] wlcore: down
    [6686.445443] wlcore: down
    [6686.448025] ieee80211 phy0:已请求硬件重新启动
    [6687.432937] wlcore:使用反相中断逻辑:2.
    [6687.490892] wlcore:PHY 固件版本:版本 8.2.0.0.246
    [6687.741806] wlcore:固件已启动 (Rev 8.9.1.0.2)
    [6687.765395] wlcore:关联已完成。

    我 在 csv 文件中找不到 wl12xx_queue_recovery_work ()。

    e2e.ti.com/.../8168.stream.csve2e.ti.com/.../glog_5F00_2025_5F00_07_5F00_03_5F00_171334.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
    我看到了两次崩溃,并捕捉到 glogger 在当时运行。  

    crash1 时间戳:
    [6609.299380] wlcore:收到软件看门狗中断错误! 开始恢复。
    [6609.305029]----- 【在这里剪切】------
    [6609.309780]警告:CPU:1 PID:387、位于 drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:861 wl12xx_queue_recovery_work+0x5c/0x60 [wlcore]
    [6609.321193]链接的模块:cmac ccm af_packet can_raw can NFT_counter nfnetlink usb_f_eem u_ether usb_f_fs libcompl复合 ae_arm_bs_cryptoSIMD cryptd wl18xx wlcore mac80libc4
    [6609.36587] CPU: 1 PID: 387 Comm: IRQ/77-wl18xx 污染: G W O 5.4.56 #1.
    [ 6609.373306]硬件名称:STM32(设备树支持)
    [6609.378476][ ](runfound_backtrace) from [ ](show_stack+0x10/0x14)
    [6609.386214][ ](show_stack) from [ ](dump_stack+0xb0/0xc4)
    [6609.393444][ ](dump_stack) ](__WARN+0xd0/0xf8)
    [6609.400331][ ](__warn)、来自[ ](WARN_SLOWPATH_fmt+0x64/0xc4)
    [6609.407872][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](wl12xx_queue_recovery_work+0x5c/0x60 [wlcore])
    [6609.417889][ ](wl12xx_queue_recovery_work [wlcore])、来自[ ](wlcore_IRQ+0x108/0x188 [wlcore])
    [6609.428238] ](wlcore_irq [wlcore])、来自[ ](irq_thread_fn+0x1c/0x78)
    [6609.436490] ](irq_thread_fn)、来自[ ](IRQ_THREAD+0x134/0x200)
    [6609.444158] ](irq_thread)、来自[ ](kthread+0x11c/0x144)
    [6609.451303][ ](kthread)(来自[ ](ret_from_fork+0x14/0x2C)
    [6609.458527]异常堆栈 (0xed555fb0 至 0xed555ff8)
    [6609.463583] 5fa0:00000000 00000000 00000000
    [6609.471775] 5fc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [6609.47993] 5fe0:00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [6609.486752]--[结束迹线 be612cfd65e541be ]--
    [6609.491357] wlcore:正在进行硬件恢复。 固件版本:版本 8.9.1.0.2
    [6609.498558] wlcore: PC: 0x11f1e4, hind_sts: 0x00000000 count: 8.
    [6609.505422] wlcore: down
    [6609.506671] wlcore: down
    [6609.510674] ieee80211 phy0:已请求硬件重新启动
    [6610.493046] wlcore:使用反相中断逻辑:2.
    [6610.551030] wlcore:PHY 固件版本:版本 8.2.0.0.246
    [6610.791844] wlcore:固件已启动 (Rev 8.9.1.0.2)
    [6610.833381] wlcore:关联已完成。

    crash2 时间戳:

    [6684.455784] wlcore:警告 RX 中数据包损坏:状态:0x1 len:124
    [6686.238312] wlcore:收到软件看门狗中断错误! 开始恢复。
    [6686.243967] 【在这里剪切】------
    [6686.248699]警告:CPU:1 PID:387 位于 drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:861 wl12xx_queue_recovery_work+0x5c/0x60 [wlcore]
    [6686.260098]链接的模块:cmac ccm af_packet can_raw can NFT_counter nfnetlink usb_f_eem u_ether usb_f_f_fs libcompl复合 ae_arm_bcrypto_SIMD cryptd wl18xx wlcore mac80libc4
    [6686.304515] CPU: 1 PID: 387 Comm: IRQ/77-wl18xx 污染: G W O 5.4.56 #1.
    [ 6686.312247]硬件名称:STM32(设备树支持)
    [6686.317418][ ](runfound_backtrace) from [ ](show_stack+0x10/0x14)
    [6686.325157][ ](show_stack) from [ ](dump_stack+0xb0/0xc4)
    [6686.332389][ ](dump_stack) ](__WARN+0xd0/0xf8)
    [6686.339272][ ](__warn)、来自[ ](WARN_SLOWPATH_fmt+0x64/0xc4)
    [6686.346847][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](wl12xx_queue_recovery_work+0x5c/0x60 [wlcore])
    [6686.356841][ ](wl12xx_queue_recovery_work [wlcore])、来自[ ](wlcore_IRQ+0x108/0x188 [wlcore])
    [6686.367184][ ](wlcore_irq [wlcore])、来自[ ](irq_thread_fn+0x1c/0x78)
    [6686.375439][ ](irq_thread_fn)、来自[ ](IRQ_THREAD+0x134/0x200)
    [6686.383107][ ](irq_thread)、来自[ ](kthread+0x11c/0x144)
    [6686.390253][ ](kthread)(来自[ ](ret_from_fork+0x14/0x2C)
    [6686.397478]异常堆栈 (0xed555fb0 至 0xed555ff8)
    [6686.402536] 5fa0:00000000 00000000 00000000
    [6686.410729] 5fc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [6686.418919] 5fe0:00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [6686.425689]--[结束迹线 be612cfd65e541bf ]--
    [6686.430274] wlcore:正在进行硬件恢复。 固件版本:版本 8.9.1.0.2
    [6686.437517] wlcore: PC: 0x11cc08, hint_sts: 0x00000000 count: 9.
    [6686.444127] wlcore: down
    [6686.445443] wlcore: down
    [6686.448025] ieee80211 phy0:已请求硬件重新启动
    [6687.432937] wlcore:使用反相中断逻辑:2.
    [6687.490892] wlcore:PHY 固件版本:版本 8.2.0.0.246
    [6687.741806] wlcore:固件已启动 (Rev 8.9.1.0.2)
    [6687.765395] wlcore:关联已完成。

    我 在 csv 文件中找不到 wl12xx_queue_recovery_work ()。

    e2e.ti.com/.../8168.stream.csve2e.ti.com/.../glog_5F00_2025_5F00_07_5F00_03_5F00_171334.csv

    在下面的文件中,我们看到了 3 次崩溃。 事故发生在 4,200,6700 和 9000 线周围。
    e2e.ti.com/.../3681.stream.csve2e.ti.com/.../glog_5F00_2025_5F00_07_5F00_03_5F00_173127.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    记录器确实会显示硬故障、这是由于主机和器件之间的池变满。

    我还可以看到 TX 看门狗已启动、这意味着内部 TX 队列已满。

    这可能与我在您之前附加的内核日志中看到的内容有关:

    wl18xx_driver wl18xx.1.auto:直接加载 ti-connection/wl18xx-conf.bin 时出现错误–2 失败

    这意味着您没有配置二进制文件、可能会影响器件射频部分。

    /use/sbin/wlconf 目录下应该有一个脚本 configure_devices.sh。

    您能看到吗?

    如果是、请调用它并按照步骤操作。 应该自我解释。

    然后、您应该会看到此文件已创建。

    然后、确保不再出现此错误、然后重新测试。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    即使将新生成的   wl18xx-conf.bin 文件放入/lib/firmware/ti-connectivity、Im 也会收到相同的错误

    @s40-bigbend-v1:/lib/firmware/ti-connectivity ls
    configure-device.sh wl18xx-conf.bin wl18xx-fw-4.bin
    root@s40-bigbend-v1:/lib/firmware/ti-connectivity

    ==============================
    内核启动日志:(ti-connectivity/wl18xx-conf.bin 没有 wl18xx_driver wl18xx.1.auto:直接加载固件失败、错误–2 日志消息 no)
    [19.528260] HUB 1-0:1.0:找到 USB HUB
    [ 19.580412] dwc2 49000000.usb-otg: DWC OTG 控制器
    [19.590798]集线器 1-0:1.0:检测到 2 个端口
    [ 19.618958] dwc2 49000000.usb-otg:注册了新的 USB 总线、分配了总线编号 2
    [ 19.685742] dwc2 49000000.usb-otg: IRQ 78、IO 存储器 0x49000000
    [19.814231] HUB 2-0:1.0:找到 USB HUB
    [ 19.856581]集线器 2-0:1.0:检测到 1 个端口
    [22.272638] cfg80211:为监管数据库加载已编译的 X.509 证书
    [22.411537] cfg80211:已加载 X.509 证书“请求:00b28ddf47aef9cea7“
    [ 23.330697] wl18xx_driver wl18xx.1.auto:直接加载 ti-connectivity/wl1271-nvs.bin 时失败、出现错误–2
    [ 24.990280] wlcore:wl18xx 硬件:183x 或 180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
    [ 25.049363] wlcore:已加载
    [ 25.050695] wlcore:驱动程序版本:R8.9
    [**](第 3 页、共 9 页)正在为/dev/mapper/data 运行启动作业(8 秒/无限制)
    【确定】找到设备/dev/mapper/config.
    【确定】已启动配置的加密设置。
    【确定】找到设备/dev/mapper/app.
    【确定】已启动应用程序的加密设置。
    【确定】已启动数据的加密设置。
    【确定】已启动 HomeKit 的加密设置。
    【确定】找到设备/dev/mapper/data.
    【确定】找到设备/dev/mapper/homekit.
    【确定】已启动 Bind mount volatile /var/lib.
    【确定】已到达目标本地加密卷。
    正在安装/LCC...
    正在开始加载/保存随机种子...
    【确定】已开始加载/保存随机种子。
    [32.544703] EXT4-FS (dm-0):挂载的文件系统具有有序数据模式。 选项:(空)
    【确定】已安装/LCC。
    安装/lcc/config...
    安装/lcc/data...
    [32.690537] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1139
    安装/lcc/hkapplication...
    [32.812729] EXT4-FS (dm-1):挂载的文件系统,带有序数据模式。 选项:(空)
    [ 32.824630]/lcc/config 上安装的 ext4 文件系统支持到 2038 的时间戳 (0x7fffffff)
    【确定】已安装/lcc/config.
    [ 33.021388] EXT4-FS (dm-2):挂载的文件系统具有有序数据模式。 选项:(空)
    【确定】已安装/lcc/data.
    [33.078066] EXT4-FS (dm-3):挂载的文件系统,带有序数据模式。 选项:(空)

    ================================
    root@s40-bigbend-v1:/lib/firmware/ti-connectivity sh configure-device.sh --version
    版本 1.4
    =====================
    configure-device.sh  分行详细信息:
    src_URI =“git:/git.ti.com/wilink8-wlan/18xx-ti-utils.git;protocol=https;branch=master“

    SRCREV =“7325bf0b7b2d462e334437d2c7f9198d0ac55ce2"</s>“
    ====
    root@s40-bigbend-v1:/lib/firmware/ti-connectivity sh configure-device.sh

    请提供以下信息。

    您是否使用 TI 模块? [y/n]:y
    芯片的味道是什么? [1801/1805/1807/1831/1835/1837 或 0 对于未知]: 1807.
    是否应适用日本标准? [y/n]:y
    安装了多少个 2.4GHz 天线? [1/2]:1.
    安装了多少 5GHz 天线(使用 2 根天线需要正确的开关)? [0/1/2]:1.
    是否应应用 SISO40 支持? [y/n]:y

    ============================================================
    root@s40-bigbend-v1:/lib/firmware/ti-connectivity cat /lcc/data/wpa_supplicant.conf
    CTRL_interface=/var/run/wpa_supplicant
    CTRL_interface_group=0
    UPDATE_CONFIG=0
    Driver_param=use_multi_chan_consistent=1 use_p2p_group_interface=1
    P2P_GO_HT40=1
    P2P_IGNORE_SHARED_freq=1
    disassoc_low_ack=1
    国家/地区=美国
    SAE_PWE=2
    root@s40-bigbend-v1:/lib/firmware/ti-connectivity
    =======================================
    仍然观察到相同的崩溃:
    [553.920196] wlcore:RX 中的警告数据包损坏:状态:0x1 len:125
    [553.925660] wlcore:RX 中的警告数据包损坏:状态:0x1 len:109
    [553.932298] wlcore:RX 中的警告数据包损坏:状态:0x1 len:230
    [553.939305] wlcore:RX 中的警告数据包损坏:状态:0x1 len:222
    [553.945723] wlcore:警告 RX 中的数据包损坏:状态:0x1 len:179
    [554.033914] wlcore:RX 中的警告数据包损坏:状态:0x1 len:124
    [554.082050] wlcore:收到软件看门狗中断错误! 开始恢复。
    [554.087668]---- 【在这里剪切】------
    [554.092489]警告:CPU:1 PID:4149 位于 drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:861 wl12xx_queue_recovery_work+0x5c/0x60 [wlcore]
    [554.104019]链接的模块:wlcore_SDIO ccm af_packet can_raw can NFT_counter nfnetlink usb_f_eem u_ether usb_f_fs
    [554.150965] CPU: 1 PID: 4149 comm: IRQ/79-wl18xx 污染: G W O 5.4.56 #1.
    [ 554.158794]硬件名称:STM32(设备树支持)
    [554.163972][ ](runfound_backtrace) from [ ](show_stack+0x10/0x14)
    [554.171721][ ](show_stack) from [ ](dump_stack+0xb0/0xc4)
    [554.178964][ ](dump_stack) ](__WARN+0xd0/0xf8)
    [554.185857][ ](__warn)、来自[ ](WARN_SLOWPATH_fmt+0x64/0xc4)
    [554.193417][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](wl12xx_queue_recovery_work+0x5c/0x60 [wlcore])
    [554.203445][ ](wl12xx_queue_recovery_work [wlcore])、来自[ ](wlcore_IRQ+0x108/0x188 [wlcore])
    [554.213805][ ](wlcore_irq [wlcore])、来自[ ](irq_thread_fn+0x1c/0x78)
    [554.222072][ ](irq_thread_fn)、来自[ ](IRQ_THREAD+0x134/0x200)
    [554.229753][ ](irq_thread)、来自[ ](kthread+0x11c/0x144)
    [554.236911] ](kthread)(来自[ ](ret_from_fork+0x14/0x2C)
    [ 554.244147]异常堆栈 (0xed583fb0 至 0xed583ff8)
    [554.249213] 3fa0:00000000 00000000 00000000
    [554.257421] 3fc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [554.265623] 3fe0:00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [554.272435]--[结束迹线 32ee16d5a3c447d6]--
    [554.276955] wlcore:正在进行硬件恢复。 固件版本:版本 8.9.1.0.2
    [554.284919] wlcore: PC: 0x11cc08, hint_sts: 0x00000000 count: 2.
    [554.290163] wlcore: down
    [554.292253] wlcore: down
    [554.295873] ieee80211 phy1:已请求硬件重新启动
    [ 555.2978] wlcore:使用反相中断逻辑:2.
    [555.351585] wlcore:PHY 固件版本:修订版 8.2.0.0.246
    [555.693409] wlcore:已启动固件(修订版 8.9.1.0.2)
    [555.715878] wlcore: Association completed。
    [555.972225] wlcore:警告 RX 中的数据包损坏:状态:0x1 len:109
    [556.193752] wlcore:警告 RX 中的数据包损坏:状态:0x1 len:125
    [556.809956] wlcore:警告 RX 中的数据包损坏:状态:0x1 len:1459

    此致、

    Viswa



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于固件中的数据包延迟、很难判断为什么它会崩溃。

    也许它与 STM32 的一些集成有关,我认为它比其他处理器慢,但我不确定。

    您能解释一下当您连接并执行 ping 操作时会发生什么情况吗? 不会产生高吞吐量。 您看到相同吗?

    如果您仍然看到相同的连接、则没有太大意义、因为它是一个吞吐量非常低的连接。

    而且、正如我之前所问的、您能使用另一个 AP 而不是 Aruba 吗? 我想隔离设置。

    最后、您能否对 WiLink 驱动程序(在/kernel/drivers/net/wireless/ti/wlcore 和/kernel/drivers/net/wireless/ti/wl18xx 下)进行 zip 压缩并发送过来进行审核?

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
     答:即使没有 Lennox 应用程序,也会发生同样的问题,尽管我们观察到腐败日志消息的速度较低。 (仅 wpa_supplicant 在运行)。

      b.其他路由器(如 tp link,奥秘本体路由)未出现此问题(已连接到本体路由 15 分钟)

      c.我连接到奥秘 Mesh 路由器大约一个小时、在此期间出现了数据包损坏日志 四次。

    Aruba 是网状路由器、可支持 2.4GHz 和 5GHz。

    =======================

    CTRL_interface=/var/run/wpa_supplicant
    CTRL_interface_group=0
    Driver_param=use_multi_chan_consistent=1 use_p2p_group_interface=1
    UPDATE_CONFIG=1
    P2P_GO_HT40=1
    P2P_IGNORE_SHARED_freq=1
    国家/地区=美国
    disassoc_low_ack=1
    SAE_PWE=2

    网络={
    SSID=“温度“
    SCAN_SSID=1
    SAE_password=“L3nnoXiCom40美元!“
    key_mgmt=SAE
    auth_alg=open
    mesh_fwding=1
    ieee80211w=2
    }
    =========================
    我已经停止了所有的 Lennox 应用程序,我们仍然可以看到数据包损坏和恢复,但这次损坏消息发生的速度较低

    wlcore:警告 RX 中的数据包损坏:状态:0x1 len:265
    [ 1547.160694] wlcore:警告 RX 中的数据包损坏:状态:0x1 len:114
    [ 1547.166152] wlcore:警告 RX 中的数据包损坏:状态:0x1 len:132
    [ 1547.172761] wlcore:警告 RX 中的数据包损坏:状态:0x1 len:114
    [ 1548.695849] wlcore:警告 RX 中的数据包损坏:状态:0x1 len:114
    [ 1548.701167] wlcore:警告 RX 中的数据包损坏:状态:0x1 len:114
    [1550.231486] wlcore:警告 RX 中的数据包损坏:状态:0x1 len:132
    [ 1550.236914] wlcore:警告 RX 中的数据包损坏:状态:0x1 len:132
    [ 1553.201530] wlcore:警告 RX 中的数据包损坏:状态:0x1 len:132
    [ 1562.680426] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198
    [ 1565.490307] wlcore:警告 RX 中的数据包损坏:状态:0x1 len:265
    [ 1581.464869] wlcore:警告 RX 中的数据包损坏:状态:0x1 len:132
    [ 1581.470366] wlcore:警告 RX 中的数据包损坏:状态: 0x1 len : 132.
    [ 1582.181143] wlcore:警告 RX 中的数据包损坏:状态:0x1 len:132
    [ 1582.186544] wlcore:警告 RX 中的数据包损坏:状态:0x1 len:132
    [ 1582.999980] wlcore:警告 RX 中的数据包损坏:状态:0x1 len:132
    [ 1583.005242] wlcore:警告 RX 中的数据包损坏:状态:0x1 len:132
    [ 1583.718165] wlcore:警告 RX 中的数据包损坏:状态:0x1 len:132
    [ 1583.723646] wlcore:警告 RX 中的数据包损坏:状态:0x1 len:132
    [ 1589.246466] wlcore:警告 RX 中的数据包损坏:状态:0x1 len:265
    [ 1592.680431] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1197
    [ 1616.076966] wlcore:警告 RX 中的数据包损坏:状态:0x1 len:265
    [ 1622.680434] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1197
    [ 1623.448343] wlcore:警告 RX 中的数据包损坏:状态:0x1 len:265
    [1650.942172] wlcore:收到软件看门狗中断错误! 开始恢复。
    [1650.947788]---- 【在这里剪切】------
    [ 1650.952596]警告:CPU:1 PID:391 位于 drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:861 wl12xx_queue_recovery_work+0x5c/0x60 [wlcore]
    [1650.964019]链接的模块:cmac ccm_af_packet can_raw can NFT_counter nfnetlink usb_f_eem u_ether usb_f_fs libcompl复合 ea_arm_bcrypto_SIMD cryptd wl18xx core mac80libbarc4 cfg80rf_adc
    [1651.008472] CPU: 1 PID: 391 Comm: IRQ/79-wl18xx 污染: G W O 5.4.56 #1.
    [ 1651.016204]硬件名称:STM32(设备树支持)
    [1651.021384][ ](runfound_backtrace) from [ ](show_stack+0x10/0x14)
    [1651.029131][ ](show_stack) from [ ](dump_stack+0xb0/0xc4)
    [1651.036375][ ](dump_stack) ](__WARN+0xd0/0xf8)
    [1651.043271][ ](__warn)、来自[ ](WARN_SLOWPATH_fmt+0x64/0xc4)
    [ 1651.050820][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](wl12xx_queue_recovery_work+0x5c/0x60 [wlcore])
    [1651.060857][ ](wl12xx_queue_recovery_work [wlcore])、来自[ ](wlcore_IRQ+0x108/0x188 [wlcore])
    [1651.071218][ ](wlcore_irq [wlcore])、来自[ ](irq_thread_fn+0x1c/0x78)
    [1651.079484][ ](irq_thread_fn)、来自[ ](IRQ_THREAD+0x134/0x200)
    [1651.087164][ ](irq_thread)、来自[ ](kthread+0x11c/0x144)
    [1651.094319][ ](kthread)(来自[ ](ret_from_fork+0x14/0x2C)
    [ 1651.101553]异常堆栈 (0xed6effb0 至 0xed6efff8)
    [1651.106618] ffa0:00000000 00000000 00000000
    [ 1651.114822] ffc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1651.123022] ffe0:00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [1651.129789]--[结束迹线 ceb59224b9a7c1 ]--
    [1651.134345] wlcore:正在进行硬件恢复。 固件版本:版本 8.9.1.0.2
    [ 1651.141892] wlcore:PC:0x11f1e4、hint_sts:0x00000000 计数:4.
    [1651.147313] wlcore: down
    [1651.149562] wlcore: down
    [ 1651.152234] ieee80211 phy0:已请求硬件重新启动
    [ 1652.142886] wlcore:使用反相中断逻辑:2.
    [ 1652.201363] wlcore:PHY 固件版本:Rev 8.2.0.0.246
    [ 1652.5531835] wlcore:固件已启动(修订版 8.9.1.0.2)
    =============================
    干草数据速率:
    root@s40-bigbend-v1:~# ping -s 1400 -i 0.2 -c 100 google.com
    Ping google.com (142.250.66.14) 1400 (1428) 字节数据。

    -- google.com ping statistics --
    发送 100 个数据包、接收 0 个数据包、100%数据包丢失、时间 20783ms

    root@s40-bigbend-v1:~# ping google.com


    -- google.com ping statistics --
    发送 100 个数据包、接收 100 个数据包、0%数据包丢失、时间 19870ms
    RTT 最小值/平均值/最大值/ mdev = 4.652/7.418/68.656/6.467ms
    root@s40-bigbend-v1:~# systemctl restart SLCC_launcher


    ===================================

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很困惑。

    是否仅在使用 Aruba 网状路由器时才会发生?

    您提到其他 AP (如 tp link,奥秘本体路由)不会发生这种情况、但在以下行中、您说奥秘本体路由发生了 4 次。

    那么、奥秘会发生什么?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥秘 mesh 路由器也会以极低的速率发生此问题。  例如  一小时四次。  使用 TP-LINK 路由器重新测试一个小时。  

    我附加了 Wireshark 嗅探器日志。 我无法将控制台中打印的长度与 Wireshark 中提及的长度相匹配。

    (WLAN.addr == 60:e8:5b:A2:B8:28)||(WLAN.sa == 44:12:44:dd:1f:f2)
    ====
    目标 MAC 地址:
    wlan0:flags=4163 MTU 1500 公制 1
    INET 10.1.171.74 网络掩码 255.255.255.0 广播 10.1.171.255
    inet6 fe80:::62e8:5bff:fa2:b828 prefixlen 64 scoeid 0x20
    以太网 60:e8:5b:A2:B8:28 txqueueelen 1000(以太网)
    RX 数据包 178 字节 60806 (59.3KiB)
    RX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 帧 0
    TX 数据包 145 字节 31022 (30.2KiB)
    TX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 载波 0 冲突 0

    =========================
    BSSID 和连接详细信息:
    root@s40-bigbend-v1:~# wpa_cli -iwlan0 status
    BSSID=44:12:44:dd:1f:E2
    频率=2437
    SSID=热敏
    ID=0
    Mode=工作站
    WIFI_generation=4
    pairwise_ciph=CCMP
    GROUP_cipher=CCMP
    key_mgmt=SAE
    PMF=1
    MGMT_group_cipher=bip
    WPA_STATE=已完成
    IP_address=10.1.171.74
    P2P_DEVICE_ADDRESS=60:e8:5b:A2:B8:29
    地址=60:e8:5b:A2:B8:28
    UUUID=6979bdb3-0d88-5349-acab-f79fda8a977d
    根@s40-bigbend-v1:~#

    ==================================
    SSID 名称:热敏
    密码:L3nnoXiCom40美元!

    ===============================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。

    可能与网状网络有关、但请与常规路由器核实。

    我看不到任何 Wireshark。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件大小很大,不允许我上传 (800MB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将其加载到云端并通过电子邮件向我发送链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
    我已经缩减了 Wireshark 的大小。  

    BSSID 和连接详细信息:
    root@s40-bigbend-v1:~# wpa_cli -iwlan0 status
    BSSID=44:12:44:dd:1f:E2
    频率=2437
    SSID=热敏
    ID=0
    Mode=工作站
    WIFI_generation=4
    pairwise_ciph=CCMP
    GROUP_cipher=CCMP
    key_mgmt=SAE
    PMF=1
    MGMT_group_cipher=bip
    WPA_STATE=已完成
    IP_address=10.1.171.74
    P2P_DEVICE_ADDRESS=60:e8:5b:A2:B8:29
    地址=60:e8:5b:A2:B8:28
    UUUID=6979bdb3-0d88-5349-acab-f79fda8a977d
    根@s40-bigbend-v1:~#



    e2e.ti.com/.../wireshark_5F00_corresponding_5F00_kernel_5F00_log.txte2e.ti.com/.../output1.zipe2e.ti.com/.../output2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是一个内核日志。

    Wireshark 空气嗅探器在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
      请查找 Wireshark 文件。 上一个对话中也上传了相同内容。 上传耗时。

    wireshark_corresponding_kernel_log.txt

    output1.zip

    output2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viswa、

    无法将监听器与终端日志对齐。

    我将尝试查看是否可以使用一些额外的调试消息编译新固件、以便我们可以对齐。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
    请查找详细信息
    请查看 log2 中的第 2832 行、它是发生崩溃的地方。


    e2e.ti.com/.../4338.connection_5F00_details.txt

    e2e.ti.com/.../Log1.zip

    e2e.ti.com/.../2465.log2.zip

    e2e.ti.com/.../log3.zip

    此致、
    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这没有太大意义。

    让我重新编译另一个版本供您试用。

    将通过电子邮件发送。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
    请查找详细信息
    请查看 log2 中的第 2832 行、它是发生崩溃的地方。


    e2e.ti.com/.../4338.connection_5F00_details.txt

    e2e.ti.com/.../Log1.zip

    e2e.ti.com/.../2465.log2.zip

    e2e.ti.com/.../log3.zip

    此致、
    Viswa
    =======================================
    尊敬的 Shlomi:
      a.您是否有机会查看我在电子邮件中分享的 TI 相关代码变更。

      b.以上共享日志中关于数据包损坏的任何线索

    此致、
    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我无法下载/查看代码、但我认为如果“常规“AP 正常工作、这是可以的。

    我将查看日志并提供反馈。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是 gLogger 已损坏。

    选择.csv 文件。

    您是否使用新的固件二进制文件修改了 gLogger?

    如果没有 gLogger、我做不到任何事情。

    您能否再次捕获并确保.csv 显示良好消息?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我已将给定的 bin 文件复制到/lib/firmware/ticonnectivity 中、然后在下载文件夹中放置另一个副本。 请告诉我是否有任何错误。 我已经为新日志重新运行。  请让我知道此问题是否在您最后重现?

    root@s40-bigbend-v1:/lib/firmware/ti-connectivity cp -rf /media/usbmount/wl18xx-fw-4_8.9.1.99.2.bin wl18xx-fw-4.bin
    root@s40-bigbend-v1:/lib/firmware/ti-connectivity 同步
    root@s40-bigbend-v1:/lib/firmware/ti-connectivity ls
    wl18xx-conf.bin wl18xx-fw-4.bin
    --------------------------------------------------------------------------------
    [140.837097] ieee80211 phy0:已请求硬件重新启动
    [ 141.823332] wlcore:使用反相中断逻辑:2.
    [ 141.887824] wlcore:PHY 固件版本:版本 8.2.0.0.246
    [142.201460] wlcore:固件已启动 (Rev 8.9.1.99.2)
    [142.228920] wlcore:关联已完成。
    --------------------------------------------------------------------------------



     e2e.ti.com/.../0550.connection_5F00_details.txt

    已添加新日志  

    e2e.ti.com/.../glog_5F00_2025_5F00_07_5F00_09_5F00_201414.csve2e.ti.com/.../new_5F00_log_5F00_ch48_5F00_2025_2D00_07_2D00_09_5F00_20.10.24.190.pcap.zip

    e2e.ti.com/.../console_5F00_log.txt

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该还可以。

    我会再试一次、告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
     以下是我为捕获日志而执行的步骤。

    WPA3:
    a.禁用所有 Lennox 应用程序。
    b.连接到 WPA2 中的热敏 SSID
    c.转载了这一问题。

    d.断开 wpa_cli 连接并重新连接

    E.本期转载

    收集了上述步骤的 wpa_supplicant 日志、glogger、监听器和控制台日志

    WPA2:

    a.禁用所有 Lennox 应用程序。
    b.连接到 WPA2 中的 *** SSID
    c.转载了这一问题。

    d.断开 wpa_cli 连接并重新连接

    E.本期转载

    收集了上述步骤的 wpa_supplicant 日志、glogger、监听器和控制台日志

    e2e.ti.com/.../wpa2_5F00_log1.zip

    e2e.ti.com/.../wpa2_5F00_log2.zip

    e2e.ti.com/.../wpa3.zip

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在日志中未看到 PMK。

    应显示在此处的日志中、而不删除:

    PMK - hexdump(len=32): [REMOVED]

    例如、启动 Station 脚本时、您应该具有如下内容:

    wpa_supplicant  -e/usr/share/wl18xx/entropy.bin \
            -iwlan0 -dd -K -Dnl80211 -c/usr/share/wl18xx/wpa_supplicant.conf &
    

    至于 WPA2 和 *** AP、您能否通过电子邮件发送密码?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    a.在实际应用程序中、我们在wpa_supplicant没有entropy.bin文件的情况下运行。 您能否确认 bin 文件是否为必填项?

    b.此外、能否分享成功解码多播帧的数据包编号和相应的日志文件名 、而不是  QoS 标头?



    此致、
    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为提取 PMK 时不需要 BIN 文件。 但在这一点上它不那么重要,因为它似乎也在 WPA2 复制。

    我将在电子邮件主题上分享分析结果。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    感谢您发送编修。
     答:是的用法 entropy.bin 文件无关紧要,因为我也可以重现此问题。

     b.您是否有机会查看 TI 文件夹。

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viswa:

    是的、我确实检查了代码、看起来可以、但会再次进行检查。

    您遇到的问题是在 RX 方向上、并从固件信号解密错误(监听器也会出现该错误)开始、因此它无论如何都不在驱动程序中。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
     请查找随附的新固件 glogger。

    [ 1110.593001] wlcore:使用反相中断逻辑:2.
    [ 1110.650340] wlcore:PHY 固件版本:版本 8.2.0.0.246
    [ 1111.072461] wlcore:固件已启动(修订版 8.9.1.98.2)
    ===============

    =============================
    root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/logs/debug #[ 1082.740496] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198
    wpa_cli -iwlan0 状态
    BSSID=44:12:44:dd:1f:f3
    Freq=5240
    SSID=积云
    ID=0
    Mode=工作站
    WIFI_generation=4
    pairwise_ciph=CCMP
    GROUP_cipher=CCMP
    key_mgmt=WPA2-PSK
    WPA_STATE=已完成
    IP_address=192.168.165.147
    P2P_DEVICE_ADDRESS=60:e8:5b:A2:B8:29
    地址=60:e8:5b:A2:B8:28
    UUUID=6979bdb3-0d88-5349-acab-f79fda8a977d
    ==============================
    WPA3:
    C[ 3005.976629] wlcore:警告 RX 中的数据包损坏:状态:0x1 len:209
    li -iwlan0 状态
    BSSID=50:E4:e0:C4:F8:B3
    Freq=5805
    SSID=热敏
    ID=0
    Mode=工作站
    WIFI_generation=4
    pairwise_ciph=CCMP
    GROUP_cipher=CCMP
    key_mgmt=SAE
    PMF=1
    MGMT_group_cipher=bip
    SAE_GROUP=19
    SAE_h2e=0
    SAE_pk=0
    WPA_STATE=已完成
    IP_address=10.1.171.25
    P2P_DEVICE_ADDRESS=60:e8:5b:A2:B8:29
    地址=60:e8:5b:A2:B8:28
    UUUID=6979bdb3-0d88-5349-acab-f79fda8a977d

    =======
    *** 的密码相同。

    e2e.ti.com/.../glog_5F00_wpa2_5F00_cumulus2025_5F00_07_5F00_17_5F00_133736.csv

    e2e.ti.com/.../thermos_5F00_wpa3_5F00_glog_5F00_2025_5F00_07_5F00_17_5F00_135915.csv


    我已在您提供的共享链接中共享相应的 WPA2 监听器日志。

    文件名: WPA2_COumulus_ch48_2025-07-17_13.31.21.092.pcap

    如何解决 TX 缓冲区发生的软件看门狗触发问题?
    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我刚刚分析了新日志。

    我怀疑的事情。

    对于使用 QoS 标头的所有多播帧(在 TID 7 上)、都会发生解密错误 故障是由 MIC 错误引起的。

    同样、它是非常一致的、即使监听器也无法对这些数据包进行解码、因此我们在此无法做任何事情。

    我不确定另一个 TX 卡滞问题可能与此相关。

    在您没有收到这些解密错误帧(即在非网状网络上)的情况下、是否会发生 TX 卡住?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    a. Tx 卡滞问题间歇性发生、不一致。 当发生这种情况时、我们会观察到连接到网络时出现明显的延迟。

    b. 在非网状网络设置中、我们不会观察到任何数据包损坏错误或 Tx 卡滞问题。

     此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    在 auroba 网状路由器 WPA3 中、需要更多时间进行关联。

    e2e.ti.com/.../wpa3_2D00_mesh_2D00_auroba_2D00_multipletries_2E00_.txte2e.ti.com/.../wpa_5F00_supplicant1.loge2e.ti.com/.../0383.wpa_5F00_supplicant.log
    e2e.ti.com/.../roam_5F00_disconnect_5F00_reconnect.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将问题分开。

    解密问题与 WiLink 的不良行为无关、因为监听器也会遇到相同的情况。

    它与真正错误的 MIC 误差结果有关。

    至于 TX 卡住、不应发生这种情况、需要进行额外调试。 我会想出一种调试方法。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
     是否可以提供您建议的修复方法来丢弃麦克风错误数据包、并为 TX Stuck 添加调试日志的添加方法、以便我们可以知道麦克风错误是否导致 TX Stuck、我可以在一个容器图像中测试这两个问题。

    此致、

    Viswa