This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:用于 I2C 的内部上拉电阻器

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3230SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1545201/cc3230sf-internal-pull-up-resistors-for-i2c

器件型号:CC3230SF


工具/软件:

您好、

我使用的是 I2C、并注意到 syscfg 似乎不提供为 I2C 线路启用内部上拉电阻器的选项。 内部上拉电阻器是否可以与 I2C 一起使用、或者是否始终需要外部上拉电阻器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamza:

    CC3230SF 不支持内部上拉电阻器。  为确保正常运行、SDA 和 SCL 引脚必须配置为开漏信号。 SDA 和 SCL 信号都必须使用外部上拉电阻器连接到正电源电压

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们如何计算外部上拉电阻器的阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamza:

    可在 TRM 中找到外部上拉值。 请参阅第 7.2 节:

    此致、

    Josh