This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:数据表中的额定射频输出功率规格

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1543771/cc3351-rated-rf-output-power-specification-in-datasheet

器件型号:CC3351


工具/软件:

您好 TI、

对于数据表中列出的最大额定发送器功率、我还有一个问题。

在 CC3351 数据表中、表 6.7 和 6.9 分别列出了 2.4GHz 和 5GHz 不同调制的最大发送器功率。   

需要澄清的几点:

1. 表中列出的最大输出功率是否是 CC3351 内部 PA 能够在 CC3351 IC 射频引脚上测量的最大功率?

2. 表中列出的最大输出功率是否为 CC3351 能够保持 EVM 和频谱屏蔽兼容的最大功率?  还是小于此值?


谢谢、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    我已将其分配给一位硬件专家来为您了解。 请提供给他们、直到明天、再次在内部检查、他们将提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:  

    1、是的、这是在 IC RF 引脚上测得的值。  

    2.是的,这些是符合 IEEE 标准的最大功率,包括 EVM 和频谱屏蔽。  

    谢谢、  

    Katy