Other Parts Discussed in Thread: CC3351
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3351工具/软件:
您好 TI、
对于数据表中列出的最大额定发送器功率、我还有一个问题。
在 CC3351 数据表中、表 6.7 和 6.9 分别列出了 2.4GHz 和 5GHz 不同调制的最大发送器功率。


需要澄清的几点:
1. 表中列出的最大输出功率是否是 CC3351 内部 PA 能够在 CC3351 IC 射频引脚上测量的最大功率?
2. 表中列出的最大输出功率是否为 CC3351 能够保持 EVM 和频谱屏蔽兼容的最大功率? 还是小于此值?
谢谢、
Edward