This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3350:CC3350 外部快速时钟输入

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1544179/cc3350-cc3350-external-fast-clock-input

器件型号:CC3350


工具/软件:

您好、

是否可以将外部 40MHz 时钟输入与 CC33xx 系列 WiFi 调制解调器 IC 配合使用? (在我们的示例中为 CC3350)。

我想使用我们的主 MPU (IMX93) 的时钟输出来生成所需的 40MHz 时钟以节省成本。

如果可能、对此时钟信号的要求是什么?

感谢您的帮助!

此致、
Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moritz、

    很遗憾、该器件当前不支持此功能。 这是一项在未来可能会启用的功能、但我们期望将此功能用于 TCXO。  此器件支持 XTAL 操作、由于成本较低、这是所需的方法、因此我们尚未确定在固件中启用此功能的具体情况。  5GHz 运行所需的噪声和精度要求可能过于严格、无法由 MPU 源满足、因此我预计不会支持这个特定场景。