Other Parts Discussed in Thread: CC3350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3350工具/软件:
您好、
是否可以将外部 40MHz 时钟输入与 CC33xx 系列 WiFi 调制解调器 IC 配合使用? (在我们的示例中为 CC3350)。
我想使用我们的主 MPU (IMX93) 的时钟输出来生成所需的 40MHz 时钟以节省成本。
如果可能、对此时钟信号的要求是什么?
感谢您的帮助!
此致、
Moritz