Other Parts Discussed in Thread: CC3301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3301工具/软件:
您好、
我们尝试了对的通道调优进行 C 语言调优 CC3301 芯片组 使用了 TI SimpleLink Wi-Fi 工具箱 。 但是、我们遇到了以下限制:
- RadioTool settings 中的默认调优选项提供的调优步长/分辨率为 250kHz 仅限(临时)。
- 我们的要求是将通道偏移调整到内部 45kHz 、而 客户规格要求最大偏移为 10kHz 。 使用当前可用的调优分辨率无法实现这种精度水平。
我们还探索了如何通过进行调优 INI 文件编写器 、但也没有产生预期的结果。
为了通过固件进行更深入的调优、我们下载了 适用于 CC3301 的 TI SDK 。 不过:
- SDK 仅可安装在上 Ubuntu 、并且特别需要 Ubuntu 18.04 、但在当前设置中不可用。
- SDK 与不兼容 Windows 这进一步限制了我们的选择。
由于这些约束、(对于) CC3301 、到目前为止还不能进行精确调节。
请告知我们是否有任何可帮助我们在 CC3301 平台上实现更精细调整的推荐方法、工具或更新 SDK 版本。
此致、
Dhanya