This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC3301 的 C 语言优化

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1532028/cc3301-c-tuning-of-cc3301

器件型号:CC3301


工具/软件:

您好、

我们尝试了对的通道调优进行 C 语言调优 CC3301 芯片组 使用了 TI SimpleLink Wi-Fi 工具箱 。 但是、我们遇到了以下限制:

  • RadioTool settings 中的默认调优选项提供的调优步长/分辨率为 250kHz  仅限(临时)。
  • 我们的要求是将通道偏移调整到内部 45kHz  、而 客户规格要求最大偏移为 10kHz  。 使用当前可用的调优分辨率无法实现这种精度水平。

我们还探索了如何通过进行调优 INI 文件编写器 、但也没有产生预期的结果。

为了通过固件进行更深入的调优、我们下载了 适用于 CC3301 的 TI SDK 。 不过:

  • SDK 仅可安装在上 Ubuntu 、并且特别需要 Ubuntu 18.04 、但在当前设置中不可用。
  • SDK 与不兼容 Windows 这进一步限制了我们的选择。

由于这些约束、(对于) CC3301 、到目前为止还不能进行精确调节。

请告知我们是否有任何可帮助我们在 CC3301 平台上实现更精细调整的推荐方法、工具或更新 SDK 版本。

此致、

Dhanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhanya:

    很遗憾您很难访问我们器件的 SDK。 我们有 Windows 版本的 SDK、您可以 在此处下载该版本。 然后、您可以使用我们的 Simplelink Wi-Fi 工具箱 GUI 对 CC3301 的通道进行调优。 我们的 GUI 是测试射频性能的最简单/最简单方法。 但是、有关通过命令行执行此操作的更多信息、可以在我们的“docs"文件夹“文件夹中找到、该文件夹包含帮助您完成分析的指南。

    希望这有所帮助。

    此致、

    Josh