Other Parts Discussed in Thread: CC3301MOD, CC3301
Thread 中讨论的其他器件: CC3301
工具/软件:
大家好!
CC3301MOD 的文档很少、因此请提供有关其规格的详细信息。
1.中断

https://www.ti.com/jp/lit/an/swra779/swra779.pdf
・不清楚中断何时发生。
・目前尚不清楚如何获取中断因素。
・不清楚是否可以屏蔽中断。
2. cmd、地址

•CMD 和 Addr 的详细格式不明确。
•在上述文档中、Addr 看起来为 16 位、但在示例工程中、它看起来为 17 位。
•命令列表不明确。
•Addr 的规范不明确(Addr 的值是否取决于 CMD?)。
3、协议结构


・上述协议结构是否与图 3-2 中的数据部分 (d0、d1、...、d6、xx) 相对应?
・SYNC 的规范尚不清楚(大小,固定值,但具体值)
・Opecode 的规格不明确(尺寸,Opecodes 列表)
・格式似乎与示例工程不同。 我们想知道正确的规格。
初始处理完成后、规范规定固件从主机下载到 CC3301MOD。
我们已确认上述流程已在示例工程中实现。
4.固件下载

・每次打开电源时是否需要执行此下载过程?
是否无法将固件保存到 CC3301?
例如、是否在最初只能将固件下载一次并保存到 CC3301 上、即使在重启电源后也能继续使用下载的固件运行?