This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301MOD:CC3301MOD 的可用文档很少、因此请提供有关其规格的详细信息。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301MOD, CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1541115/cc3301mod-there-is-little-documentation-available-for-cc3301mod-so-please-provide-details-on-its-specifications

器件型号:CC3301MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3301

工具/软件:

大家好!

CC3301MOD 的文档很少、因此请提供有关其规格的详细信息。

1.中断

https://www.ti.com/jp/lit/an/swra779/swra779.pdf 

・不清楚中断何时发生。
・目前尚不清楚如何获取中断因素。
・不清楚是否可以屏蔽中断。

2. cmd、地址

•CMD 和 Addr 的详细格式不明确。
•在上述文档中、Addr 看起来为 16 位、但在示例工程中、它看起来为 17 位。
•命令列表不明确。
•Addr 的规范不明确(Addr 的值是否取决于 CMD?)。

3、协议结构

・上述协议结构是否与图 3-2 中的数据部分 (d0、d1、...、d6、xx) 相对应?
・SYNC 的规范尚不清楚(大小,固定值,但具体值)
・Opecode 的规格不明确(尺寸,Opecodes 列表)
・格式似乎与示例工程不同。 我们想知道正确的规格。

初始处理完成后、规范规定固件从主机下载到 CC3301MOD。
我们已确认上述流程已在示例工程中实现。

4.固件下载

・每次打开电源时是否需要执行此下载过程?
是否无法将固件保存到 CC3301?
例如、是否在最初只能将固件下载一次并保存到 CC3301 上、即使在重启电源后也能继续使用下载的固件运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅以下答案。

    1. 互操作性中断 :每当芯片有主机挂起的东西时、就会发生中断。 可以是事件、命令完成或数据。
      尽管在初始化期间主机驱动程序代码中有一部分禁用然后启用中断、但通常不应屏蔽中断。 您不必触摸它。
    2. CMD、ADDR :ADDR 可以有 3 个值、即 0xBFF0、0xBFF8 和 0xBFFC。 0xBFFC 用于读取状态寄存器、每次主机从芯片获得中断时都会触发该寄存器。 反过来、中断将被置为无效。 每当主机想要发送/接收某种内容(命令/数据)时、就使用 0xBFF0、并在 0xBFFC 之后立即触发 0xBFF8、以从共享存储器读取更多数据(因为内核寄存器不承载太多信息)。 这些可在 nab.h 头文件下找到。 您还可以在 bus_spi.h 头文件下找到这 4 个字节的格式。 除法不是每个 2 个字节、它只是一个粗略的除法。 地址为 17 位、CMD 为 12 位、其余所有可在头文件中找到。
      我同意 CMD 会在这里产生误导、它不是实际的命令、而是标志和 12 位长度的组合。
      将在下一个版本中修复。
    3. 是的,其余的进入什么图片显示为 d0, d1,..  
      SYNC 值可在 nab.h 标头中找到 、称为 HOST_SYNC_PATTERN 和 DEVICE_SYNC_PATTERN。  当主机 在另一个方向传输到芯片和 DEVICE_SYNC_PATTERN 时、您将看到 HOST_SYNC_PATTERN。
      可在 osprey_public_commands.h 标头下的 Command_e 中找到操作码。 它的长度为 2 个字节。
      当您说“与示例工程不同“时、不确定您指的是什么。
    4. 是的、每次器件上电时、都需要编程、因为该器件基于 RAM。

    此致、

    Shlomi