Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837MOD
工具/软件:
- 5.2.5–失败:测试用例在步骤 3 中运行了三次、所有三次都失败。 吞吐量太低。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
请查找随附的日志。
e2e.ti.com/.../S40_2D00_11n_2D00_preT_2D00_14July2025.zip
我们生成了 wl18xx-conf.bin。
================================
root@s40-bigbend-v1:/lib/firmware/ti-connectivity sh configure-device.sh --version
版本 1.4
=====================
configure-device.sh 分行详细信息:
src_URI =“git:/git.ti.com/wilink8-wlan/18xx-ti-utils.git;protocol=https;branch=master“
SRCREV =“7325bf0b7b2d462e334437d2c7f9198d0ac55ce2"</s>“
====
root@s40-bigbend-v1:/lib/firmware/ti-connectivity sh configure-device.sh
请提供以下信息。
您是否使用 TI 模块? [y/n]:y
芯片的味道是什么? [1801/1805/1807/1831/1835/1837 或 0 对于未知]: 1807.
是否应适用日本标准? [y/n]:y
安装了多少个 2.4GHz 天线? [1/2]:1.
安装了多少 5GHz 天线(使用 2 根天线需要正确的开关)? [0/1/2]:1.
是否应应用 SISO40 支持? [y/n]:y
此致、
Viswa
您好、
我们已将天线使用更改为 2、如下所示、
我们计划提供该 bin 文件进行测试。 如果有任何问题、请告诉我们
root@s40-bigbend-v1:~# cd /usr/sbin/wlconf
root@s40-bigbend-v1:/usr/sbin/wlconf sh configure-device.sh
请提供以下信息。
您是否使用 TI 模块? [y/n]:y
芯片的味道是什么? [1801/1805/1807/1831/1835/1837 或 0 对于未知]: 1807.
是否应适用日本标准? [y/n]: y
安装了多少个 2.4GHz 天线? [1/2]:2.
安装了多少 5GHz 天线(使用 2 根天线需要正确的开关)? [0/1/2]:2.
--------------------------------------------------------------------
已成功配置设备。
TI 模块:y
切屑风味:1807 年
使用的基本 INI 文件:/usr/sbin/wlconf / WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP.ini
安装的 2.4GHz 天线数量:2.
安装的 5GHz 天线数量:2.
多元化支持:Y
SISO40 支持:Y
适用的日本标准:Y
--------------------------------------------------------------------
===========================
另外、WFA 测试团队还表示:“他们准备改变工作站、只用于调试目的、但是
对于官方认证、必须使用 Realtek 工作站。
此致、
Viswa