This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WL1807MOD:•WFA - 5.2.5–失败:测试用例在步骤 3 中运行了三次、所有三次都失败。 吞吐量太低。

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1540222/wl1807mod-wl1807mod-wfa---5-2-5-fail-the-test-case-was-ran-three-times-and-all-three-times-failed-at-step-3-the-throughput-was-too-low

器件型号:WL1807MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837MOD

工具/软件:

  • 5.2.5–失败:测试用例在步骤 3 中运行了三次、所有三次都失败。  吞吐量太低。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    请查找随附的日志。

    e2e.ti.com/.../S40_2D00_11n_2D00_preT_2D00_14July2025.zip

    我们生成了  wl18xx-conf.bin。
    ================================
    root@s40-bigbend-v1:/lib/firmware/ti-connectivity sh configure-device.sh --version
    版本 1.4
    =====================
    configure-device.sh  分行详细信息:
    src_URI =“git:/git.ti.com/wilink8-wlan/18xx-ti-utils.git;protocol=https;branch=master“

    SRCREV =“7325bf0b7b2d462e334437d2c7f9198d0ac55ce2"</s>“
    ====
    root@s40-bigbend-v1:/lib/firmware/ti-connectivity sh configure-device.sh

    请提供以下信息。

    您是否使用 TI 模块? [y/n]:y
    芯片的味道是什么? [1801/1805/1807/1831/1835/1837 或 0 对于未知]: 1807.
    是否应适用日本标准? [y/n]:y
    安装了多少个 2.4GHz 天线? [1/2]:1.
    安装了多少 5GHz 天线(使用 2 根天线需要正确的开关)? [0/1/2]:1.
    是否应应用 SISO40 支持? [y/n]:y



    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们已将天线使用更改为 2、如下所示、
    我们计划提供该 bin 文件进行测试。 如果有任何问题、请告诉我们

    root@s40-bigbend-v1:~# cd /usr/sbin/wlconf
    root@s40-bigbend-v1:/usr/sbin/wlconf sh configure-device.sh

    请提供以下信息。

    您是否使用 TI 模块? [y/n]:y
    芯片的味道是什么? [1801/1805/1807/1831/1835/1837 或 0 对于未知]: 1807.
    是否应适用日本标准? [y/n]: y
    安装了多少个 2.4GHz 天线? [1/2]:2.
    安装了多少 5GHz 天线(使用 2 根天线需要正确的开关)? [0/1/2]:2.

    --------------------------------------------------------------------

    已成功配置设备。
    TI 模块:y
    切屑风味:1807 年
    使用的基本 INI 文件:/usr/sbin/wlconf / WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP.ini
    安装的 2.4GHz 天线数量:2.
    安装的 5GHz 天线数量:2.
    多元化支持:Y
    SISO40 支持:Y
    适用的日本标准:Y

    --------------------------------------------------------------------

    ===========================
    另外、WFA 测试团队还表示:“他们准备改变工作站、只用于调试目的、但是

    对于官方认证、必须使用 Realtek 工作站。

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据电子邮件似乎解决了 设置为 2 天线。

    Shlomi