This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc3300:cc3300 数据记录

Guru**** 2653665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1528594/cc3300-cc3300-data-endiannes

部件号:cc3300


工具/软件:

您好、

是否可以在小端字节序微控制器中使用 CC33xx MCU 软件包软件?

是否可以在 CMD0 命令中设置“数据端字节序“位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是错的?

    > WiFi 打开

    0:00:23.091 debug FreeRTOS OS_TASK_NEW 传输 0x9008f131 (0x0)
    0:00:23.100 调试 CC3300 和 If_Hw 可用:硬件可用
    0:00:23.100 调试 CC3300 HandleSmEvent: --> nextState =0
    0:00:23.106 debug CC3300 寄存器客户端:tmr_HandleExpiry uContextId:0
    0:00:23.107 debug FreeRTOS OS_TASK_NEW eventThread 0x9009022d (0x0)
    0:00:23.115 debug CC3300 寄存器客户端:Fw Event_New uContextId:1
    0:00:23.124 debug CC3300 寄存器客户端:CMD_SM uContextId:2
    0:00:23.135 debug CC3300 Transport_Thread :该系统正在运行
    0:00:27.133 调试 CC3300 硬件初始化完成!

    0:00:27.134 debug CC3300 正在获取器件信息…

    0:00:27.140 debug CC3300 命令:cmd_Send、replace context:2!
    0:00:27.141 debug CC3300 trnspt_RequestSchedule Transfer: Requested schedule client 2.
    0:00:27.142 debug CC3300 cmd_Send 命令:新命令、正在等待...
    0:00:27.144 debug CC3300 trnspt_Task:客户端:2 aClientEnabled:1 收到的事件
    0:00:27.145 debug CC3300 CommandSM:传输命令
    0:00:27.145 debug CC3300 bus_sendWriteCommand:0x0750BFF0 addr=0xbff0 len=936
    0:00:27.147 调试 CC3300 SendTransactions:Status = 4、Params=0x49、HWADDR=0xbff0、Len0=936、Len1=0 Len2=0、Len3=0
    0:00:27.147 debug CC3300 trnspt_Task:DONE 处理事件:2
    0:00:32.145 调试 CC3300 计时器中断功能:超时:2!
    0:00:32.145 debug CC3300 trnspt_RequestSchedule Transfer:Requested schedule client 2.
    0:00:32.146 debug CC3300 trnspt_Task:客户端:2 aClientEnabled:1 收到的事件
    0:00:32.146 debug CC3300 CommandSM:将上下文替换为:2
    0:00:32.146 debug CC3300 trnspt_RequestSchedule Transfer:Requested schedule client 2.
    0:00:32.147 debug CC3300 CommandSM:pSyncObjComplete
    0:00:32.147 debug CC3300 CommandSM:cmdCB->currentCommand = NULL
    0:00:32.147 debug CC3300 trnspt_Task:done handle event:2
    0:00:32.147 debug CC3300 cmd_Send:命令完成! cmdStatus:–1
    0:00:32.149 debug CC3300 命令: cmd_Send, replace context :2!
    0:00:32.149 debug CC3300 trnspt_RequestSchedule Transfer:Requested schedule client 2.

    0:00:32.154 debug CC3300 错误:无法读取 CC33XX 设备信息!

    0:00:32.159 debug CC3300 命令: cmd_Send, replace context :2!
    0:00:32.160 debug CC3300 trnspt_RequestSchedule Transfer: Requested schedule client 2.
    0:00:32.161 debug CC3300 cmd_Send 命令:新命令、正在等待...
    0:00:32.162 debug CC3300 trnspt_Task:客户端:2 aClientEnabled:1 收到的事件
    0:00:32.163 debug CC3300 CommandSM:传输命令
    0:00:32.163 debug CC3300 bus_sendWriteCommand:0x0750BFF0 addr=0xbff0 len=936
    0:00:32.165 debug CC3300 SendTransactions:Status = 4、Params=0x49、HWADDR=0xbff0、Len0=936、Len1=0、 Len2=0、Len3=0
    0:00:32.165 debug CC3300 trnspt_Task:Done handle event:2
    0:00:37.163 debug CC3300 计时器中断函数:timeout:2!
    0:00:37.163 debug CC3300 trnspt_RequestSchedule Transfer:Requested schedule client 2.
    0:00:37.164 debug CC3300 trnspt_Task:客户端:2 aClientEnabled:1 收到的事件
    0:00:37.164 debug CC3300 CommandSM:将上下文替换为:2
    0:00:37.165 debug CC3300 trnspt_RequestSchedule Transfer:Requested schedule client 2.
    0:00:37.165 debug CC3300 CommandSM:pSyncObjComplete
    0:00:37.165 debug CC3300 CommandSM:cmdCB->currentCommand = NULL
    0:00:37.166 debug CC3300 trnspt_Task:done handle event:2
    0:00:37.166 debug CC3300 cmd_Send:命令完成! cmdStatus:–1
    0:00:37.166 debug CC3300 命令:cmd_Send、replace context:2!
    0:00:37.166 debug CC3300 trnspt_RequestSchedule Transfer:请求的计划客户端 2.

    0:00:37.176 debug CC3300 命令:cmd_Send、replace context:2!
    0:00:37.177 debug CC3300 trnspt_RequestSchedule Transfer:请求的计划客户端 2.
    0:00:37.178 debug CC3300 cmd_Send 命令:新命令、正在等待...
    0:00:37.179 debug CC3300 trnspt_Task:客户端:2 aClientEnabled:1 收到的事件
    0:00:37.179 debug CC3300 CommandSM:传输命令
    0:00:37.180 debug CC3300 bus_sendWriteCommand:0x0750BFF0 addr=0xbff0 len=936
    0:00:38.387 调试 CC3300 SPI 无响应!

    0:00:38.388 错误 CC3300 在 0x9008c977 中置为有效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HOST_IRQ_WL 在复位后变为高电平并保持此状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:

    内部讨论的其他问题。

    函数 WLSendFWGetDeviceInfoCommand() 将 CMD_BM_READ_DEVICE_INFO 命令发送到 CC3300。

    答案应该是什么? 您能否针对此命令检查 SPI 数据的正确性:

    其中来自顶部:解码的 MISO MOSI 字节、SPI 时钟、MISO、MOSI、CS。

    我不明白这种机制,哪里是接收请求的数据的实际读取命令,它是否涉及 wifi 芯片的中断?

    0:00:32.145 调试 CC3300 计时器中断功能:超时:2!

    代码好像错过了 CC3300 中的中断(并且 HOST_IRQ_WL 上没有活动)。

    请帮助加快设计进度。

    谢谢、

    Aida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aida、

    我们现在正在解析数据。

    您使用的时钟速率是多少?
    就字节序而言、它是固定的。 但如果默认情况下不正确、您可以在主机端翻转它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 时钟速率为 12.5MBit/s 我执行翻转字节、因为 STM32 SPI 不支持 32 位模式、因此我使用 8 位 MSB 模式并通过软件翻转字节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们尚未尝试移植到 STM、因此我无法分享任何见解、但您应该期望的是在您发送  WLSendFWGetDeviceInfoCommand () 后使 IRQ 生效。

    此外、当器件上电时、您应该会看到一个中断置为有效、然后发送 init 命令和 0xBFFC。 接下来、您应该会看到中断变为低电平(已确认)。 “你怎么知道的?

    您能看到完整的逻辑吗? 例如、不仅仅是屏幕截图。  

    我使用的是 Saleae 逻辑。

    您可以在附件中找到 Saleae 的工作参考资料。

    这是您应该期望的流程。

    此致、

    Shlomie2e.ti.com/.../initialization_5F00_ThickMAC_5F00_v301_5F00_100msec_5F00_delay_5F00_between_5F00_BTLand-FW_5F00_good.sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    我正在查看您的分析器跟踪。 如果我在代码中没有发现任何可疑内容、我将以 csv 或 DSlogic 格式发送我的跟踪。 在我的迹线中我已经注意到:没有中断、我在每条命令后将 CS 拉高、第一条 SPI 命令是“写入不读取“- 07 50 BF F0。

    谢谢、

    Volodymyr。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    CMD0 中的“Interrupt Ploarity“=1 是否意味着应在下降沿生成中断?

    我已通过晶体管将 HOST_IRQ_WL 连接到 STM32、可能这是问题以及 TI SDK 代码状态似乎取决于一些初始 IRQ 信号/事件这一事实。

    CMD0 中的“中断开漏“是否可以更改为 0?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这意味着当从 0 变为 1 时、器件会使中断生效(因此 1 表示中断)。

    您应该会看到中断触发。

    您是否有取走记录器的选项?

    它有一个引脚、可用于连接电平转换器、然后连接到 PC 并使用工具箱来获取日志消息。

    如果在上电期间器件检测到 IRQ 为 1、则它会进入测试模式、并且不会工作。

    这是 SOP 模式(电源检测)、另外两条线路是 BLE IRQ 线路和记录器。

    您可以在 https://www.ti.com/lit/ug/swru612/swru612.pdf?ts =1751431243904&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCC3351 中阅读相关信息

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我知道 HOST_IRQ_WL 和 Logger 拉取、它们可以。 我已解决 IRQ 处理中的一个问题、但最后仍会收到断言 问题是我无法在中断控制器中禁用/启用 IRQ(它是多路复用的)、尝试在软件中修复它。 以下是 CVS 格式的日志和分析器跟踪:

    e2e.ti.com/.../cc3300_log.3.zip

    e2e.ti.com/.../DSLogic-la-250702-171523.zip

    SDK 代码中继到上电期间产生的中断、这很奇怪。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有遵循你的意思,最终得到断言

    您能否在此处附加日志、而不是通过链接附加日志? 链接已断开。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、通过电子邮件 (Aida) 向您发送分析仪跟踪。 有两个 IRQ 信号、一个记录在 CC3300 附近、另一个记录在微控制器附近、复位反相。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我无法下载记录器和逻辑视图。

    我会向 Aida 提问、然后进行分析。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在终端日志上、我认为打开这么多日志可能会改变时间。

    我在过去有过这种情况、所以我对我的开场白非常有选择性。

    您能否只在 FW_EVENT_IF.h 上打开 DEBUG_FW_EVENT_LOG 和 DEBUG_FWEVENT?

    至于 gLogger、我知道您目前没有 gLogger。

    至于逻辑捕获、我看到您收到了 ROM 引导加载程序中断、但时钟似乎不稳定(或者可能只是工具问题)。  

    例如、请参阅下面的捕获图、其中我预计结果为 0x2、但本节周围没有 SPI 时钟。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Saleale 25MHz 采样率太慢、我会将 SPI 时钟降低到 6MHz、并进行另一个跟踪和日志。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    另外、最好查看带有  DEBUG_FW_EVENT_LOG 和 DEBUG_FWEVENT 的驱动程序日志。

    同时、我们可以拨打电话、我将 ping Aida。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我有一些问题:

    • 功率指的是什么? 只有器件的电源轨?
    • 我假设复位是 nRESET 引脚、对吧? 如果是、我会认为它会保持高电平而不会切换、您能解释一下吗?
    • 我们在过去看到了在 IRQ 线路上使用晶体管的问题、因为它速度不是很快、还可能会影响器件在启动期间看到晶体管的水平。 我还可以看到器件端 IRQ 线路上有许多波动。 不知道原因。 可能是由于晶体管的原因
    • 您是否可以选择将记录器引脚提取到电平转换器?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    是、电源是使能信号发送到为 WIFI 芯片提供 3.3V 电压的电源开关。 从该 3.3V 开始、LDO 使电压为 1.8V。

    Reset 被反转(我已写下)。

    IRQ 1.8V HOST_IRQ_WL、这就是出现波动的原因(逻辑分析仪配置为 3.3V)。

    -IRQ 是输入微控制器的 3.3V 反相 IRQ 信号(在晶体管之后)。

    我可以使用样本记录器、但这需要进行一些焊接。 我将在今天晚些时候给您发送新的跟踪信息。

    您是否查看过 SPI 数据、是否正确?

    谢谢、

    Volodymyr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 数据看起来正常、就像在我的例子中一样。

    我唯一能想到的是等待 ROM 引导加载程序中断、我们在代码后面实际发生的代码中等待该中断。

    可能在您的系统中信号丢失、然后在代码中当您在此信标上等待时、信号会中止?

    我所说的代码是:

    if(fwEvent_Wait(OSI_WAIT_FOR_SECOND * 2,HINT_ROM_LOADER_INIT_COMPLETE) == -1)

    该信标的实际信令处于早期阶段(实际上是 nRESET 变为高电平后的第一步)。

    在代码中,您可以找到它@Fw Event_Call Handlers ()。 代码段是:

    initEvents = pFwEvent->uEventVector
                    & (HINT_ROM_LOADER_INIT_COMPLETE
                            | HINT_SECOND_LOADER_INIT_COMPLETE
                            | HINT_FW_WAKEUP_COMPLETE
                            | HINT_FW_DOWNLOADING_INI_PARAMS_COMPLETE);
    
            if (initEvents)
            {
                fwEvent_Signal(initEvents);
            }

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一次 IRQ 从低电平到高电平的转换发生在上次写入的上一个读取 — 写入-读取 — 写入周期期间。 读写后、IRQ 信号是否与某事有关?

    SPI 中的最后一个活动是:Read-(在该 IRQ 变为低电平之后)- Write-Read。 IRQ 保持低电平、没有写入、因此我假设代码读取的是阻止其继续执行的异常内容。 我错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    上次读取操作不应该发生、因为没有 IRQ、因此不清除。

    但我查看的是终端日志、它显示它没有收到 HINT_ROM_LOADER_INIT_COMPLETE。

    代码中的此事件为 0x8、您只能在第一次中断时捕获开始时获得一次该事件。

    所有其余部分都将显示 0x2、而不是 0x8。

    这就是为什么我问这一事实是否已经在代码中的早期发出信号、如果操作系统在发出信号后很长时间在这个信标上等待、它会有什么行为?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    我想我已经修复了中断、但开始收到错误:

    0:00:14.717 debug CC3300 starting software download…
    0:00:14.717 调试 CC3300 和 Event_Wait 0
    0:00:14.719 debug CC3300 ----------------  下载 RAM-BTL
    0:00:14.720 debug CC3300 命令: cmd_Send, replace context :2!
    0:00:14.721 debug CC3300 cmd_Send 命令:新命令、正在等待...
    0:00:14.723 debug CC3300 CommandSM:传输命令
    0:00:14.731 调试 CC3300 CommandSM:将上下文替换为:2
    0:00:14.731 debug CC3300 CommandSM:pSyncObjComplete
    0:00:14.731 debug CC3300 CommandSM:cmdCB->currentCommand = NULL
    0:00:14.732 debug CC3300 cmd_Send:命令完成! cmdStatus:–17769

    17760 (0x4560) 是什么意思?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您使用的是哪个 SDK 版本? 可能您使用的是旧版本。

    我问道、因为 0x4560 实际上并不是错误、而是您读取状态时的有效返回值。

    请查看最新版本 R7、具体而言、您将能够在 commands.c 文件中看到此错误、具体而言在 cmd_ReadCompleteExternal () API 下看到。

    可以找到一个名为 CMD_BOOT_ERROR_ANTIVATE 的定义、它正是该值、因此应该允许您在编程阶段继续操作。

    请告诉我该怎么做。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当然、我正在使用 R5(R7 发布日期:2025 年 6 月 30 日)。 会尝试新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请告诉我。 我认为 R5 没有修复这个问题。

    通过此修复、错误 0x4560 不是错误、可以视为良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    我已经得到了这个:

    > WiFi 打开
    0:00:07.224 调试 FreeRTOS OS_TASK_NEW 传输 0x90088929 (0x0)
    0:00:07.228 debug FreeRTOS OS_TASK_NEW eventThread 0x90089e19 (0x0)
    0:00:09.233 调试 CC3300 WLAN_TurnOnWlan
    0:00:09.234 调试 CC3300 硬件初始化完成!
    0:00:09.237 调试 CC3300 获取器件信息
    0:00:09.251 debug CC3300 -----
    0:00:09.251 debug CC3300 CC33XX 器件信息:PG 版本:2 金属版本:0 引导 ROM 版本:1
    0:00:09.253 debug CC3300 Fuse_ROM_Structure_version:1 器件型号:0
    0:00:09.254 debug CC3300 主机版本:3.0.1.34
    0:00:09.254、调试 CC3300 FW MAC 地址:0x10 0xca 0xbf 0xdb 0x48 0x82
    0:00:09.255 调试 CC3300 FW MAC 地址:0x12 0xca 0xbf 0xdb 0x48 0x82
    0:00:09.256 调试 CC3300 FW MAC 地址:0x12 0xca 0xbf 0xdb 0x48 0x83
    0:00:09.257 调试 CC3300 FW MAC 地址:0x10 0xca 0xbf 0xdb 0x48 0x83
    0:00:09.258 调试 CC3300 -----
    0:00:09.307 debug CC3300 starting software download…
    0:00:09.308 调试 CC3300 -------- 下载 RAM-BTL
    0:00:09.431 调试 CC3300 dnld 偏移:6 –4472-768
    0:00:09.569 dnld dnld 偏移:6 –12152-768
    0:00:09.701 debug CC3300 dnld 偏移:6 –19832-768
    0:00:09.829 dnld dnld 偏移:6 –27512-768
    0:00:09.961 debug CC3300 dnld 偏移:6 –35192-768
    0:00:10.092 debug CC3300 dnld 偏移:6-42872-768
    0:00:10.221 dnld dnld 偏移:6 –50552-768
    0:00:10.351 debug CC3300 dnld 偏移:6 –58232-768
    0:00:10.483 debug CC3300 dnld 偏移:6 –65912-768
    0:00:10.665 debug CC3300 CommandSM:cmdStatus:CMD_ERR_TIMEOUT
    0:00:10.665 debug CC3300 cmd_Send:命令完成、出错! cmdStatus:0x8000581c
    0:00:10.667 debug CC3300 --------------------  等待 RAM BTL 上升
    0:00:10.708 调试 CC3300 ----------------  下载固件
    0:00:10.827 dnld CC3300:4 –4976-536
    0:00:10.971 debug CC3300 dnld 偏移:5-12424-768.
    0:00:11.106 dnld dnld 偏移:5 –20104-768.

    。 。 。 已跳过

    0:00:20.086 dnld dnld 偏移:7 –533820-768
    0:00:20.221 dnld dnld 偏移:7-541500-768
    0:00:20.360 debug CC3300 dnld:7-549180-760
    0:00:25.378 debug CC3300 CommandSM:cmdStatus:CMD_ERR_TIMEOUT
    0:00:25.379 debug CC3300 cmd_Send:命令完成、出错! cmdStatus:0x8000581c
    0:00:25.389 debug CC3300 Fw Event_Call 处理程序:收到常规错误事件! 固件卡住
    0:00:25.389 错误 CC3300 在 0x90089e5f 中置为有效

    我理解 CMD_ERR_TIMEOUT 是否正常、但 cmdStatus:0x8000581c 是什么

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没有这样的错误、就像我们之前使用 0x4560 看到的错误。

    此外、我不会期待超时。

    我还可以看到这种情况下的逻辑吗?

    另外,如果你能让记录器工作,那么我们就知道在 FW 的引擎盖下发生了什么。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我已通过电子邮件将文件发送给 Aida。

    至于 CMD_ERR_TIMEOUT、我在代码中看到了这一点:

    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    * 30/01/23, Osprey_LDB-1212: RAM BM 下载错误解决方法:
    *对于每个容器块,ROM BM 发送具有内核状态的 CMD_COMPLETE。
    *一旦发送最后一个 RAM BM 容器块,ROM BM 发送 CMD_COMPLETE ,清除 SPI 接口
    *并调用 RAM BM。 如果主机在此之后读取有故障的内核状态、这可能会导致主机读取该内核状态
    *已清洁。
    *为了解决这个问题,我们通过减少超时和禁用中断来忽略最后一个 CMD_COMPLETE
    *在发送最后一个块之前,然后重新启用它们。
    *--------------------------------------------------------------------------------------------------------- */
    if (isLastRecord &&(0 == OS_strcmp(“ramblr",“,containerName、containerName)))

       /*将命令完成超时设置为 100ms 并禁用中断。 */
       CMD_SetTimeoutMs (100);
       WLAN_IRQDisableInt ();
    }

    禁用中断会导致 100ms 后超时(至少在 ramblr 情况下)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我不知道什么“记录器“是,请解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Volodymyr:

    至少从逻辑的角度来看、波形看起来是可以的。

    您可以看到第二个引导加载程序下载的第一部分进展顺利。

    在逻辑上观察到让处理器复位、加载和执行引导加载程序的 100mSec 延迟。

    您可以看到、~40mSec(因此总计 140mSec)后得到的是表示 hint_second_loader_init_complete 的 0x10 statis。

    为了说明这一点、中断被禁用 100mSec、然后再次启用、以确保读取内核寄存器没有故障。

    您继续进行固件下载这一事实表明 收到了 HINT_SEsecond_loader_init_full。

    固件下载完成后的下一部分是接收 HINT_FW_WAKEUP_COMPLETE (0x20)。

    我也可以在最后的逻辑分析仪中看到它、以响应 0xBFFC。

    因此、我认为主机端出现了故障、但只是为了完成图片、记录器是从固件中传出的消息。

    您需要将一个称为记录器的专用引脚连接到电平转换器并连接到 PC。

    然后使用工具箱 Logger 选项。

    https://www.ti.com/product/CC3351#software-development

    一目了然、只需选择器件部分、 UART COM 端口和记录器解析器文件。

    记录器文件需要与实际固件匹配、并且工具箱附带了默认记录器、当工具箱发布时该记录器与固件匹配。

    因此、取决于您正在使用的软件包、并将 logger.bin 与固件进行匹配。

    基本上、当消息传出时、您应该会在 Wireshark 上看到可解码的消息(这是消息的 GUI)。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Slomi

    我不使用评估板、因此在这种情况下“一目了然“不起作用。 该 UART 的哪些参数(比特率等)可以由逻辑分析仪解码?

    因此、消息 hint_FW_wakeup_complete 返回一些错误代码? 它是什么,错误的 FW CRC 或什么? 发生错误的阶段是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    波特率为 3000000、无法通过逻辑解码、只能使用我在调用中显示的工具箱。

    这与 CRC 错误无关、只是在固件下载结束时添加的额外数据包。

    此致、

    Shlomi