This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC3301 — 在扫描请求后 R7 固件、WLAN_EVENT_FW_CRASH

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1537912/cc3301-cc3301---r7-firmware-wlan_event_fw_crash-after-a-scan-request

器件型号:CC3301


工具/软件:

您好:  

我们刚刚从 R5 更新到 R7、用于 CC3301 的驱动器但似乎破坏了正常工作。  

固件已正确上传、但在我们请求扫描时、我们就会收到  WLAN_EVENT_FW_CRASH 事件。

我证实了日志输出、上面似乎没有崩溃消息。

感谢您的支持

e2e.ti.com/.../log_5F00_cc3301_5F00_r7.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是报告输出消息:
    FW Event_Call 处理程序:收到一般错误事件! 固件卡住
    WLAN 意外事件[0x14

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认这是预期的引导输出:????

    15017 8471.358342 CC3301 bm Transport_Receive:处理大小为 768 的块
    15018 8471.358342 CC3301 bm Transport_Receive:处理大小为 768 的块
    15019 8471.358342 CC3301 bm Transport_Receive:处理大小为 768 的块
    15020 8471.359389 CC3301 bm Transport_Receive:处理大小为 768 的块
    15021 8471.359389 CC3301 bm Transport_Receive:处理大小为 768 的块
    15022 8471.359389 CC3301 bm Transport_Receive:处理大小为 768 的块
    15023 8471.360342 CC3301 bm Transport_Receive:处理块大小 760
    15024 8471.360342 CC3301 BM_RECOV_RECEIVE:记录验证成功
    15025 8471.570800 CC3301 第一比较:炒幻数为:0x35
    15026 8471.570800 CC3301 第一比较:将超时设置为:3808usec
    15027 8471.570800 CC3301 第一比较:第一次比较结果:0x11
    15028 8471.570800 CC3301 系统信息 0x7F:设置为 0x7F
    15029 8471.570800 CC3301 第一比较:炒幻数为:0xdd
    15030 8471.570800 CC3301 第一比较:将超时设置为:3808usec
    15031 8471.570800 CC3301 第一比较:第一次比较结果:0x11
    15032 8471.570800 CC3301 第一比较:炒幻数为:0x88
    15033 8471.570800 CC3301 第一比较:将超时设置为:3808usec
    15034 8471.571801 CC3301 第一比较:第一次比较结果:0x11
    15035 8471.571801 CC3301 第一比较:炒幻数为:0xc6
    15036 8471.571801 CC3301 第一比较:将超时设置为:3808usec
    15037 8471.571801 CC3301 第一比较:第一个比较结果:0x11
    15038 8471.571801 CC3301 第一个比较:炒幻数是:0xbd
    15039 8471.571801 CC3301 第一比较:将超时设置为:3808usec
    15040 8471.571801 CC3301 第一比较:第一次比较结果:0x11
    15041 8471.571801 CC3301 nabHost.CompleteCodeDownloadSend If_Command:分配失败
    15042 8471.571801 CC3301 第一比较:扰频幻数为:0xd0
    15043 8471.571801 CC3301 第一比较:将超时设置为:3808usec
    15044 8471.571801 CC3301 第一比较:第一个比较结果:0x11
    15045 8472.589270 CC3301 bleOsprey HwiP_POST 错误 128

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是发送命令扫描后的日志输出:  

    ...
    15046 8799.711167 CC3301 bleOsprey HwiP_POST 错误 128
    15047 8813.030796 CC3301 在场观测器 CB。 角色 ID 0 正在停止。 退出
    15048 8813.030796 CC3301 在场观测器 CB。 角色 ID 3 正在停止。 退出
    15049 8813.030796 CC3301 在场观测器 CB。 角色 ID 7 正在停止。 退出
    15050 8813.030796 CC3301 在场观测器 CB。 正在停止角色 ID 5。 退出
    15051 8813.030796 CC3301 Dispatch_Role 禁用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julien、

    您是否按原样使用网络终端示例、或者此示例是您自己的实现?

    您可以上传 Wireshark 格式的记录器文件吗,我们更容易 分析 这种方式。

    如果您有自己的应用程序、您能向我们展示如何准备扫描命令吗?