Other Parts Discussed in Thread: CC3301
工具/软件:
您好:
我们刚刚从 R5 更新到 R7、用于 CC3301 的驱动器但似乎破坏了正常工作。
固件已正确上传、但在我们请求扫描时、我们就会收到 WLAN_EVENT_FW_CRASH 事件。
我证实了日志输出、上面似乎没有崩溃消息。
感谢您的支持
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您能否确认这是预期的引导输出:????
15017 8471.358342 CC3301 bm Transport_Receive:处理大小为 768 的块
15018 8471.358342 CC3301 bm Transport_Receive:处理大小为 768 的块
15019 8471.358342 CC3301 bm Transport_Receive:处理大小为 768 的块
15020 8471.359389 CC3301 bm Transport_Receive:处理大小为 768 的块
15021 8471.359389 CC3301 bm Transport_Receive:处理大小为 768 的块
15022 8471.359389 CC3301 bm Transport_Receive:处理大小为 768 的块
15023 8471.360342 CC3301 bm Transport_Receive:处理块大小 760
15024 8471.360342 CC3301 BM_RECOV_RECEIVE:记录验证成功
15025 8471.570800 CC3301 第一比较:炒幻数为:0x35
15026 8471.570800 CC3301 第一比较:将超时设置为:3808usec
15027 8471.570800 CC3301 第一比较:第一次比较结果:0x11
15028 8471.570800 CC3301 系统信息 0x7F:设置为 0x7F
15029 8471.570800 CC3301 第一比较:炒幻数为:0xdd
15030 8471.570800 CC3301 第一比较:将超时设置为:3808usec
15031 8471.570800 CC3301 第一比较:第一次比较结果:0x11
15032 8471.570800 CC3301 第一比较:炒幻数为:0x88
15033 8471.570800 CC3301 第一比较:将超时设置为:3808usec
15034 8471.571801 CC3301 第一比较:第一次比较结果:0x11
15035 8471.571801 CC3301 第一比较:炒幻数为:0xc6
15036 8471.571801 CC3301 第一比较:将超时设置为:3808usec
15037 8471.571801 CC3301 第一比较:第一个比较结果:0x11
15038 8471.571801 CC3301 第一个比较:炒幻数是:0xbd
15039 8471.571801 CC3301 第一比较:将超时设置为:3808usec
15040 8471.571801 CC3301 第一比较:第一次比较结果:0x11
15041 8471.571801 CC3301 nabHost.CompleteCodeDownloadSend If_Command:分配失败
15042 8471.571801 CC3301 第一比较:扰频幻数为:0xd0
15043 8471.571801 CC3301 第一比较:将超时设置为:3808usec
15044 8471.571801 CC3301 第一比较:第一个比较结果:0x11
15045 8472.589270 CC3301 bleOsprey HwiP_POST 错误 128
这是发送命令扫描后的日志输出:
...
15046 8799.711167 CC3301 bleOsprey HwiP_POST 错误 128
15047 8813.030796 CC3301 在场观测器 CB。 角色 ID 0 正在停止。 退出
15048 8813.030796 CC3301 在场观测器 CB。 角色 ID 3 正在停止。 退出
15049 8813.030796 CC3301 在场观测器 CB。 角色 ID 7 正在停止。 退出
15050 8813.030796 CC3301 在场观测器 CB。 正在停止角色 ID 5。 退出
15051 8813.030796 CC3301 Dispatch_Role 禁用