This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:获取 AP 的安全类型

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1536028/cc3301-get-the-security-type-of-an-ap

器件型号:CC3301


工具/软件:

您好、  

客户想使用扫描结果确定接入点上处于活动状态的 WiFi 安全类型。 但是、WLAN_SEC_TYPE_ ENUM 似乎无法实现:
示例:对于配置为 WPA2-PSK [AES]的接入点、WLAN_SCAN 在 SecurityInfo 中返回“33928"。“。 如果它们使用 WLAN_SCAN_RESULT_SEC_TYPE_bitmap 宏来隔离 SEC 类型、则结果为“4",“,它、它不对应于 WPA2、而是 WPS_PIN

你能解释一下吗?  

此致

Geoffrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoffrey:

    希望你住的很好:)  

    结果 4 将对 WPA2 有意义

    因为 WPA 2 的安全位掩码值为 1 <<2  或  0100 、这是二进制的 4

    您可以利用网络终端示例、了解我们在扫描 AP 后如何打印安全类型。

    WLAN 事件处理程序中

    我们调用 printScanResults()

    在内部、我们通过调用  wlan_scan_result_sec_type_bitmap () 来得到类型。

     并根据位图结果打印

    此致、

    Rogelio