This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:安全类型支持

Guru**** 2649925 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1549628/cc3351-security-type-support

器件型号:CC3351


工具/软件:

HII、  

我在 TI AM62lx 微处理器上使用 CC3351 Wi-Fi 模块、 我已经在内核源中添加了 Wi-Fi 模块驱动程序源。 根据网站 CC33XX 开始使用 BeagleBone Black 建议的 sta_connect.sh shell 脚本、我运行它并脚本执行打印  

我们的 WiFi 模块支持安全类型:无、WPA-PSK、SAE、WPA-EAP、WPA-EAP-SHA256。

但根据 CC3351 数据表 (CC335x SimpleLinkTm 2.4GHz 和 5GHz 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 BluetoothRegistered配套 IC 数据表(修订版 B))、它还支持 WPA2 和 WPA3 安全类型。  

帮助我解决这个问题。  

参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parv:

    WPA-PSK 相当于 WPA2、SAE 相当于 WPA3。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、工作原理。