Other Parts Discussed in Thread: CC3351
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3351工具/软件:
HII、
我在 TI AM62lx 微处理器上使用 CC3351 Wi-Fi 模块、 我已经在内核源中添加了 Wi-Fi 模块驱动程序源。 根据网站 CC33XX 开始使用 BeagleBone Black 建议的 sta_connect.sh shell 脚本、我运行它并脚本执行打印
我们的 WiFi 模块支持安全类型:无、WPA-PSK、SAE、WPA-EAP、WPA-EAP-SHA256。
但根据 CC3351 数据表 (CC335x SimpleLink 2.4GHz 和 5GHz 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth
配套 IC 数据表(修订版 B))、它还支持 WPA2 和 WPA3 安全类型。
帮助我解决这个问题。
参数