This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:外部闪存大小从 4MB 增加到 8MB

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1551788/cc3230sf-external-flash-size-increase-from-4mb-to-8mb

器件型号:CC3230SF
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

当前使用 4 兆字节 (4MB) 或 32 兆位外部闪存。 我想将其更改为 8 兆字节 (8MB) 或 64 兆位外置闪存。

 

1) 我能做到这一点吗?

2) 如果是、是否推荐过测试的任何品牌或部件号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、这是可能的。 请参阅本文档中的表 1-1

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jan D.请检查外部闪存的原理图并检查它是否正常。  如果您需要完整的 MCU 原理图、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的部件是 您发送的文档中提供的 GD25WQ64ESIGR。  

    my.mouser.com/.../GD25WQ64ESIGR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、我没有时间完全查看此内存的数据表。 这由您决定、或许您可以等待 TI 支持部门的回答。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否只能检查附加的外部闪存示意图? 够了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、没有闪存数据表、如果连接正确、我就无法连接(例如,我不知道如何在这个特定的闪存存储器中使用 PIN WP 和 HOLD)。 我不想为您提供不正确的答案。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将等待另一位专家来帮助我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Pragash、

    我看到所提供的原理图没有问题、这与我们 EVK 中的连接相匹配。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只是提醒一下。 您是否使用供应商身份验证? 如果是、请注意、该千兆位器件闪存可能不支持进行供应商身份验证。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    您说 Gigadevice 没有 TI 供应商身份验证吗?  仅看到一个 64 兆位闪存。 如果您有另外 64 兆比特闪存,请提出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此处描述的供应商身份验证 仅通过 MX25R3235FM1IH0 设计/验证。 如果存在 Macronix 更大的内存(MX25R6435F?) 在同一个家庭,我想它可能工作。 但如果存在这样的闪存芯片、则不会搜索我。 也许您可以等待 TI 方面的确认。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我从 Macronix 找到了 64MB 的闪存。 器件型号为 MX25R6435FM2IL0。 我确保每个规范(包括时钟频率)都与 MX25R3235FM1IL0、MX25R3235FM1IL0 都是 TI 批准的器件。   是否可以使用 MX25R6435FM2IL0? 有关数据表、请参阅以下链接。  

    www.digikey.com/.../5702224

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我尚未验证此闪存芯片、这意味着我可以确认。 但似乎是在 e2e 论坛上其他一些用户成功使用了  MX25R6435。 但是、您可能需要自己进行验证。 使用您的硬件、交换 sFlash 并自行测试。 这是我能给你的最好的建议。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我可以说您推荐 MX25R6435FM2IL0、但您不确定它是否具有供应商身份验证? 这意味着 MX25R6435FM2IL0 可以正常工作、但在没有供应商身份验证的情况下、OTA 和 MQTT 访问可能会出现问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    编号 这不是我的建议。 我说、如果您使用供应商身份验证、兼容 SPI 闪存的最佳机会是与 MX25R3235 同一系列的 SPI 闪存。  MX25R6435 来自同一家族、但容量更高。 与 供应商身份验证兼容的重要功能是 SPI 闪存内的 OTP 部分。  MX25R6435 的 OTP 器件似乎与 MX25R3235 的工作方式类似。 但如果没有我的验证,我不能命令你任何东西。

    供应商身份验证用于安全引导。 CC32xx 是安全器件。 出于开发目的、您可以在开发模式下使用具有 TI 游乐场证书的器件。 但发货给最终用户时、您应该在生产模式下使用器件。 这里有两个选项。 您可以在证书目录中从受支持的 CA 购买代码签名证书、也可以使用自己的自签名证书通过 供应商身份验证功能进行安全引导(如上面链接的文档中所述)。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :  

    MX25R6435 优于 GD25WQ64ESIGR、您说的正确吗? 谢谢你这么多。我知道你不能确认 MX25R6435 工作,因为你没有测试它。  

    我将等待测试 MX25R6435 的人员确认它是否正常工作。

    BR

    实用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、实用、

    我认为、如果您使用供应商身份验证、则更有可能获得兼容的闪存  MX25R6435。 如果您不使用 供应商身份验证、则更好的闪存符合您的偏好(价格,功耗,擦除速度,可用性...) 。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我们使用供应商身份验证进行 OTA(无线软件更新)和 WiFi MQTT、因此我将使用 MX25R6435。 同时、感谢使用 MX25R6435 的任何人 对 OTA 和 WiFi MQTT 性能发表评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您似乎不了解什么是供应商身份验证。 请阅读该文档。  供应商身份验证并不是关于验证证书链 pro TSL 套接字。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我不认为我错了。 您发送的文档中的第 1 行发出声音

      Texas InstrumentsTm 的 SimpleLinkTm Wi-FiRegisteredInternet-on-a chipTM 系列器件 为 Wi-FiRegistered和互联网连接提供了一套集成协议、可简化连接设备和应用的实现。“  

    MQTT 是互联网连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果、您认为...  这是您的选择、请勿听从我的建议。

    最后一个问题您使用什么证书进行代码签名?  这是您自己的自签名证书、包含自己的证书目录、由 Uniflash 编程到 SPI 闪存的 OTP 部分中?

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以,你会否认,该文件不是在谈论互联网访问? 问题是您只建议我阅读、不提供其他明确的答案、只能从同一供应商选择一个器件!  

    我们未使用 OTP。 我们没有对 OTP 进行编程。 我们仅使用 TI 提供的目录签署证书。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该句子只是对 CC32xx 器件的“营销“描述。 没有更少的,没有更多的。  有关 CC32xx 器件的几乎所有手册中都提供了相同的一句话。

    如果您没有在 SPI 闪存的 OTP 部分中使用预编程的供应商目录、则意味着您没有使用供应商身份验证。  如果您不想使用供应商身份验证、则需要从某个受支持的 CA 购买代码签名证书。因为以开发模式向终端用户发送 CC32xx 器件是一种非常糟糕的选择。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    是否需要供应商身份验证来验证 SPI 闪存的真实性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    供应商身份验证不会对 SPI 闪存进行身份验证。  供应商身份验证是在生产模式下安全引导 CC32xx 器件的一种选项。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我有一个愚蠢的问题。 为什么量产器件需要安全启动?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于在开发模式下、器件未受到保护、并且可由 Uniflash 通过 UART 读取 SPI 闪存内容并且 JTAG 未锁定(JTAG 可读取片上 XIP 闪存的内容)。 固件映像添加到每个特定 CC32xx 芯片的 MAC 地址。 这对于生产来说非常不切实际。

    BTW ...为什么你需要更大的闪光灯? 我希望您不想使用 SPI 闪存进行数据记录。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们在 PCB 上有许多硬件元件、例如传感器、因此我们的代码消耗了 4MB 的 80%。 这就是为什么 8MB 闪存不是选项、而是我们的必备选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在增加越来越多的功能、因此 4MB 需要更改为 8MB。