Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:
当前使用 4 兆字节 (4MB) 或 32 兆位外部闪存。 我想将其更改为 8 兆字节 (8MB) 或 64 兆位外置闪存。
1) 我能做到这一点吗?
2) 如果是、是否推荐过测试的任何品牌或部件号?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用的部件是 您发送的文档中提供的 GD25WQ64ESIGR。
您好、
此处描述的供应商身份验证 仅通过 MX25R3235FM1IH0 设计/验证。 如果存在 Macronix 更大的内存(MX25R6435F?) 在同一个家庭,我想它可能工作。 但如果存在这样的闪存芯片、则不会搜索我。 也许您可以等待 TI 方面的确认。
1 月
尊敬的 Jan D:
我从 Macronix 找到了 64MB 的闪存。 器件型号为 MX25R6435FM2IL0。 我确保每个规范(包括时钟频率)都与 MX25R3235FM1IL0、MX25R3235FM1IL0 都是 TI 批准的器件。 是否可以使用 MX25R6435FM2IL0? 有关数据表、请参阅以下链接。
您好、
编号 这不是我的建议。 我说、如果您使用供应商身份验证、兼容 SPI 闪存的最佳机会是与 MX25R3235 同一系列的 SPI 闪存。 MX25R6435 来自同一家族、但容量更高。 与 供应商身份验证兼容的重要功能是 SPI 闪存内的 OTP 部分。 MX25R6435 的 OTP 器件似乎与 MX25R3235 的工作方式类似。 但如果没有我的验证,我不能命令你任何东西。
供应商身份验证用于安全引导。 CC32xx 是安全器件。 出于开发目的、您可以在开发模式下使用具有 TI 游乐场证书的器件。 但发货给最终用户时、您应该在生产模式下使用器件。 这里有两个选项。 您可以在证书目录中从受支持的 CA 购买代码签名证书、也可以使用自己的自签名证书通过 供应商身份验证功能进行安全引导(如上面链接的文档中所述)。
1 月
您好、
该句子只是对 CC32xx 器件的“营销“描述。 没有更少的,没有更多的。 有关 CC32xx 器件的几乎所有手册中都提供了相同的一句话。
如果您没有在 SPI 闪存的 OTP 部分中使用预编程的供应商目录、则意味着您没有使用供应商身份验证。 如果您不想使用供应商身份验证、则需要从某个受支持的 CA 购买代码签名证书。因为以开发模式向终端用户发送 CC32xx 器件是一种非常糟糕的选择。
1 月