Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC35X1
主题中讨论的其他器件:LP-EM-CC35X1
工具/软件:
您好、
我正在 LP-EM-CC35X1 上运行演示工程 CC35xx_network_terminal。我需要删除在 UART 上打印的调试消息。

您能帮助我们删除调试消息吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC35X1
工具/软件:
您好、
我正在 LP-EM-CC35X1 上运行演示工程 CC35xx_network_terminal。我需要删除在 UART 上打印的调试消息。

您能帮助我们删除调试消息吗?
谢谢你。
您好 Brandon、
感谢您的回答。
我已安装 SDK simplelink_wifi_sdk_9_13_01_04_ea。
在 CCS 12.8.1 版中、我遵循了 SDK 用户指南 (SimpleLink Wi-Fi 用户指南 9.13.01.xx) 中提供的步骤。
我编译了代码,开始调试,并发出了可用的命令,如wlan_start,,wlan_sta_role_upwlan_scan -n 30等
然后我开始看到以下消息打印在 UART 上:
----- Wlan_Role 内部----- 0wlan_if.c、所以我将它们注释掉、保存、编译、然后再次开始调试。 但是、这些消息仍在打印。 要禁止这些消息、除了来自的消息之外、还需要进行哪些更改Report?
谢谢你。
您好 Brandon、
在我的工程中、 “enable verbose output“ 未启用、但仍会接收调试日志。


e2e.ti.com/.../cme_5F00_defs.he2e.ti.com/.../wlan_5F00_if.c

在这里、我附加了wlan_if.c和cme_defs.h文件、其中我注释了CME_PRINT_REPORT、CME_PRINT_REPORT_ERROR和GTRACE宏。 但是、调试消息仍在打印。 如果这些文件未包含在工程构建中、我应在哪里以及如何包含或修改这些文件以确保更改生效?
谢谢。
尊敬的 Vignesh:
我想澄清一些问题:您正在查看正确的文件、但从技术上讲、这些文件位于一个单独的库中、因此构建您的项目将不会利用您在 cme_defs.h 中所做的更改
如果您查看工程的链接器设置、则可以看到 WIFI_STACK 库。 需要重新构建这些文件以应用您对 cme_defs.h(或与 wifi_stack 库关联的任何其他文件)所做的更改。
您接下来可以尝试一下吗?
同时、请原谅我更改调试器设置的建议;这是我的错。