Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF
工具/软件:
您好、
我们的产品中使用的是 CC3235MODASF、现在需要通过 CE 认证。
首先、我们需要 CC3235MODASF 的 EN301893 测试报告、而不是 CC3235MOD、我有从 TI 下载 的认证报告、但我没有看到 CC3235MODASF 的 EN301893 测试报告、例如 ER8D1930B_R01_EN301893_Texas _CC3235MODEx.pdf、如果我们有 CC3235MODASF 的测试报告、则可能无需再次测试。
第二,如果我们没有它,那么我们需要测试一个称为“自适应性“的项目,按照测试实验室,我们需要安装一个特殊的软件,称为 iperf,我们不知道如何。 如果 TI 能够提供详细的测试程序、设置以及如何通过 EN301893、这将非常有帮助。
第三、测试报告显示只有 802.11a 经过测试、 我们是否可以在欧洲合法使用 802.11n?
谢谢。
Peng。