This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:EN300440 认证设置

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1553865/cc3235modasf-en300440-certification-setup

器件型号:CC3235MODASF


工具/软件:

您好、

我们的产品中使用的是 CC3235MODASF、现在需要通过 CE 认证。

首先、我们需要 CC3235MODASF 的 EN301893 测试报告、而不是 CC3235MOD、我有从 TI 下载 的认证报告、但我没有看到 CC3235MODASF 的 EN301893 测试报告、例如 ER8D1930B_R01_EN301893_Texas _CC3235MODEx.pdf、如果我们有 CC3235MODASF 的测试报告、则可能无需再次测试。

第二,如果我们没有它,那么我们需要测试一个称为“自适应性“的项目,按照测试实验室,我们需要安装一个特殊的软件,称为 iperf,我们不知道如何。 如果 TI 能够提供详细的测试程序、设置以及如何通过  EN301893、这将非常有帮助。

第三、测试报告显示只有 802.11a 经过测试、 我们是否可以在欧洲合法使用 802.11n?

谢谢。

Peng。