This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3350:当使用 RTOS 通过 SDIO 控制 CC3350 时、IRQ_WL 在 BFFC 之后不会设置为 L(状态读取)

Guru**** 2648365 points

Other Parts Discussed in Thread: BP-CC3351, CC3350, CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1530102/cc3350-when-controlling-cc3350-via-sdio-with-rtos-irq_wl-is-not-set-to-l-after-bffc-status-read

器件型号:CC3350
Thread 中讨论的其他器件:BP-CC3351CC3351

工具/软件:

您好!

我尝试使用 RTOS 通过 SDIO 控制“BP-CC3351 “板、但效果不佳。
我移植了“cc33xx_MCU_PACKAGE_R5"中“中包含的 SDIO_ADAPT.c 等。 我不需要控制 BLE。

初始处理为 CMD8 > CMD5 > CMD5 > CMD3 > CMD7 > CMD52 ...
并且运行良好。

信号未失真。 每条命令的 CRC 也是正确的。

初始化后、将调用 WLSendFWGetDeviceInfoCommand() 函数以获取设备信息。
该序列进行如下:
第 1 步、主机输出 BFFC(读取命令) (状态读取)
第 2 步、主机输出 BFF0(读取命令)
第 3 步、主机输出 BFF0(写入命令)936 字节分为两部分输出、分别为 928 字节和 8 字节
第 4 步、序列停止。 这就是问题所在。 我想它正在等待 CC3350 发出的中断
步骤 5、主机在 5 秒后重试步骤 3

访问函数 bus_sendReadCommand() 和 bus_sendWriteCommand() 成功返回。

步骤 2 中的 BFF0 为 936 个字节、这不是 32 的倍数、因此低层 SDIO 驱动程序将其拆分为 928 个字节和 8 个字节、但即使我将 CMD_MAX_SIZE 更改为 960、情况也没有改变。

通过 SPI 连接进行控制时、从主机发送 BFFC 会使 CC3350 将 IRQ_WL 设置为 L。在我的 SDIO 控制程序中、IRQ_WL 不会设置为 L、因此我认为这就是不会发生下一个中断的原因。

您是否发现任何错误?
例如、在通过 SDIO 进行控制时、是否需要发送附加命令?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会发布信号的图片。

    步骤 1 到步骤 4 的所有中断信号

    BFFC 命令开始(读取命令)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Satosi-san!

    对延误表示歉意。

    我们正在研究这一点、同时您能否为我们提供:

    - mcu?

    - SDK?

    此致、

    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AB-SAN!

    我认为这是一个 MCU 问题。

    在我的最后一个帖子之后、我回顾了主机发送到 CC3351 的命令是否正确。

    我发现了一些错误、但尚未解决。

    我发现、将“IOE1 (SDIO Func1 Enable)“设置为 1 后、即使等待一段时间、“IOR1 (SDIO Func1 Ready)“也不会变为 1。

    下面是我当前程序中主机和 CC3351 之间的所有 CMD 交换。

    有什么错误吗?

    我还注意到、使用写入命令 53 将似乎是流控制的波形插入 DAT0 线路中。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MPU

     Renesas RZ/A1H (Arm Cortex-A9)

    SDK 中找到

     https://www.ti.com/tool/CC33XX-SOFTWARE

     CC33XX-RTOS-MCU 提供同步降压控制器  

     CC33xx MCU 封装 R5 版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AB-SAN!

    我在上一篇文章的表 中发现了一个错误,其中 sdioAdapt_read () 或 sdioAdapt_write () 发送的 ARG 中的“函数编号“是 0 而不是 1。
    这与“IOR1(SDIO Func1 就绪)“不变为 1 的问题无关。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能分享一下 Saleae RAW 捕捉的逻辑吗?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shlomi-San!

    这是逻辑 Saleae 原始捕获结果。

    e2e.ti.com/.../saleae.zip

    在我上次发布后、我在 Linux 驱动程序中找到了以下代码:

    static int sdio_cc33xx_probe(struct sdio_func *func,
    				  const struct sdio_device_id *id)
    {
    
    	/* We are only able to handle the wlan function */
    	if (func->num != 0x02)
    		return -ENODEV;

    我意识到 Wi-Fi 功能编号是 2、而不是 1。
    这是正确的吗?

    通过将函数编号设置为 2 来测量 Saleae 捕获数据。
    在 CMD53 中读取 BFFC 后、IRQ_WL 立即变为低电平。  这很好。
    但是、在下一个 CMD53 中写入 BFFA 后、似乎进入了意外的 IRQ。
    序列停止了。

    我还注意到、使用写入命令 53 将似乎是流控制的波形插入 DAT0 线路中。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、Wi-Fi 功能是 2。 BLE 功能为 1。

    我不太熟悉 SDIO 流程、因此我需要深入研究。

    顺便说一下,你有一个解析器/分析器上的 SDIO 可以共享吗?

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shlomi-San!

    我通过以下 GitHub 链接在 Saleae 上获得了 SDIO 分析仪:
    github.com/.../v1.0

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们会进行研究。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shlomi-San!

    我仍在检查、发现了一些提示。

    调用 sdioAdapt_write () 函数时的大小为 936 字节。
    在我的 SDIO 系统中、一个块为 128 字节、因此系统将 936 字节的数据拆分为两个 CMD53:“7 个块“和“剩余 40 个字节“。
    检查 Linux 操作系统中 SDIO 的行为、它会发送一个 CMD53:“8 块“

    我发送“8 块“它似乎已经进展到下一步。

    我不知道这是否正确。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于我们尚未通过外部 MCU 实现 SDIO、因此我假设这是正确的。

    如果它让你前进到下一个阶段,那么这肯定是正确的方法。

    那么、现在您可以得到更远的距离、但直到什么点?

    您是否能够完成引导加载程序的编程?

    此外、最好使记录器并行运行、这样我们就可以知道 FW 如何处理从主机获取的块。

    我们拥有带 Logger 选项的专用工具箱。 如果您已经熟悉此工具、或者需要指导、请告诉我。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shlomi-San!

    感谢您的建议。

    第 2 个加载程序传输完成后、固件传输在中间停止。
    停止的时间因时间而异。

    在停止之前、我发现 SDIO CMD 线路上的信号在发送“BFF0"时“时下降到 L 仅 1 位、如图所示。

    这是逻辑 Saleae 原始采集和 CC3350 Wireshark 日志。

    e2e.ti.com/.../20250709_5F00_4.zip

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shlomi-San!

    当 SDIO 速度降至 520kHz 时、似乎可以成功启动。
    我认为硬件问题(波形失真)可能是原因。

    生成了以下日志。 可以说 SDIO 移植已完成吗?

    1029082 ---- 容器验证成功----------------------------
    10291 65 nabHostIf_wait4IdleTransport:等待主机空闲
    10292 75-------------------------------- 调用 WSOC 固件--------------------------------
    10293 37 [0x80]已添加到命令队列
    1029463 扫描 Module_Config ProbeReqIEs:IES len 0 超过限制 0
    10295 81 TX 状态计数器:失败计数:0x0、到期计数:0x80、交换计数:0x0
    10296 47 RX STA 角色多播帧计数器:0
    10297 63 扫描 Module_Config ProbeReqIEs:Ies len 0 超过限制 0

    是否需要观察到 SDIO 特有的任何其他时序?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有没有机会你可以做一些操作,如扫描和连接,看看我们是否可以实际工作?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shlomi-San!

    当然。

    我将检查扫描和连接等操作、并执行吞吐量测量。
    在此之前、还需要解决我的硬件问题。

    请稍候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、感谢您的更新。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shlomi-San!

    CtrlCmdIniParams() Fw_Download 函数的初始参数设置未完成。

    发出 BFF8 读取命令后、总线会保持繁忙状态、直到读取命令完成。 我假设应针对该图的第三个 IRQ 发送的 BFFC 命令处于挂起状态。

    这是逻辑 Saleae 原始采集和 CC3350 Wireshark 日志。

    e2e.ti.com/.../20250711_5F00_1.zip

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我可以看到 HINT_FW_WAKEUP_COMPLETE 已经到达、但随后 0xBFFc 在最后一个中断时不会被触发、因此会失败。

    发生了什么变化? 现在是使用更高的 SDIO 时钟吗?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的跟进。

    我没有更改处理中断事件的器件的源代码。
    SDIO 时钟为 2MHz。 即使将速度减慢至 520kHz、也会得到相同的结果。

    CtrlCmdIniParams() Fw_Download 函数返回 OSI_OK。

    我已经确认随后调用了两次中断处理程序、可能是:
    -BFF0 (DownloadIniParams 的 ACK)
    HINT_FW_Download_INI_PARAMS_COMPLETE。

    FW Event_Wait (HINT_FW_Download_INI_PARAMS_COMPLETE) 永远不会完成。

    我发现 SDIO 总线始终处于繁忙状态(读取了 0x55)。
    cc33xx_fw.bin 发送到 CC3350 是否存在任何额外的时序或其他条件、以便与 SDIO 正常工作?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    从我看到的开始、最后一个中断一直没有得到处理、因为我看不到任何读取中断的 0xBFFC(您应该获得提示 FW_Downloading_INI_Params_complete) 。 尚不清楚在没有从主机触发 0xBFFC 的情况下如何将中断置为无效。

    此时固件日志并没有太大说明。

    也许应该打开一些驱动程序日志、但我不确定它会显示什么。 未调用中断处理程序的任何原因?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shlomi-San!

    我成功地将配置数据发送到 CC3350。
    使用 SDIO 时、由于块大小、内核状态读取位置偏移、导致 PROCESSOR_EVENT_AND_CMD_RESULT () 返回无效值 (0x55555555)。
    此问题已解决。

    发送配置数据后、CC3350 记录错误、Wlan_Connect () API 超时。
    Wlan_Start ()、Wlan_Set () 和 Wlan_Role UppSTA() 成功。

    10370 2025年07月16日 12:00:39.133587 ------------ 容器验证成功----------------------------
    10371 2025年07月16日 12:00:39.133587 nabHostIf_wait4IdleTransport:等待主机空闲
    10372 2025年07月16日 12:00:39.133587 -------------- 调用 WSOC 固件--------------------------------
    10373 2025年07月16日 12:00:39.136579 [0x80]已添加到命令队列中
    10374 2025年07月16日 12:00:40.166422 错误:线程正在运行时 ASU 快速恢复
    10375 2025年07月16日 12:00:41.964174 错误:LtxpQueues_init:OSI_LockObjCreate 失败、RC = 0

    这些错误表示什么? 有什么解决方案吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是您在记录器上看到的所有命令、还是您正在稀释消息?

    我在您提到的日志命令中没有看到像传递 Wlan_Start  ()、Wlan_Set () 和 Wlan_Role UppSTA() 这样的命令。

    我可以获取完整日志吗?

    还可以查看主机端的日志。

    无论如何、都有一个新版本的 R7、其比 R5 更成熟。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shlomi-San!

    是的。 这些是所有日志、显示在记录器中。

    WLAN_START 命令的 BFF0 发生 IRQ (Accept)、但似乎没有对 BFF8 做出响应。 IRQ (DONE) 应再次发生。
    我假设 CC3350 未从 SDIO 执行 WLAN_START 命令。
    这就是为什么没有 像 Wlan_Start () 这样的日志命令。

     

    这是逻辑 Saleae 原始采集和 CC3350 Wireshark 日志。

     e2e.ti.com/.../20250717_5F00_2.zip

    我将继续试用 R7 版本。 这需要一些时间。
    如果您注意到任何情况、请告诉我。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    记录器没有显示任何有趣的部分。

    我假设可能是因为 logger.bin 解析器与编程的固件不对齐。

    要对齐、您需要使用 Exact logger.bin。

    您使用的是哪个版本?

    每个 SDK 都有一个/ttols/wifi_fw 目录 、您可以在其中找到 logger.bin 文件。

    然后、在工具箱上选择自定义记录器并选择此文件。

    对于驱动程序日志、您能否打开 以下定义并重新编译 host_driver lib?

    • commands.h 上的 debug_commands
    • fw_event_if.h 上的 DEBUG_FW_EVENT_LOG

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shlomi-San!

    上一篇文章使用的是 R5 版本、因此没有 logger.bin。
    我已更新至版本 R7.1。

    更新至 R7.1 后、扫描正常、CC3350 似乎已成功连接到 AP。

    CC3350 发送 ARP 请求、但它似乎没有收到响应。
    我将用上面的层来调查我的移植情况。 您注意到日志中有任何内容吗?

    AP 的 SSID 为“2GHzAP",“,通道、通道为 10。

    这是逻辑 Saleae 原始采集和 CC3350 Wireshark 日志。

    e2e.ti.com/.../20250723_5F00_2.zip

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shlomi-San!

    在接收时调用回调函数时出错。
    我修复了它、UDP 数据包的发送/接收过程工作正常。 感谢您的跟进。

    当尝试通过 SDIO 测量通信速度时、rx_GetDESC () 函数中的第二个 assert (0) 在上传和下载速度组合超过 2Mbps 时执行。

    我将继续调查、但如果您有任何信息、请告诉我。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shlomi-San!

     

    我调查了执行 rx_GetDesc() 中第二个 assert (0) 的原因。

    当主机从 SDIO 执行 BFF0 读取命令时、主机可能偶尔读取损坏的数据。 当同时执行发送和接收并且通信数据包的数量很大时、数据损坏的可能性会增加。

     图 1 显示了损坏数据的示例。 这是由 sdioAdapt_read() 函数读取的数据。 大小为 896 字节。NAB 标头中的 DEVICE_SYNC_PATTERN (0xABCDDCBA) 正确。

    RX IF 描述符和有效载荷损坏、长度为 0、因此 assert () 在 rx_GetDESC () 中执行。

    数据末尾的核心状态可能是正确的。

     

     将图 2 中的 saleae 波形与图 1 中的转储数据进行比较、结果与之匹配。 我想 CC3350 正在向主机发送损坏的数据。

    这是日志和数据。

    e2e.ti.com/.../20250730_5F00_1.zip

    20250730_1_SDIO_rxdata.bin:转储数据损坏

    20250730_1.Sal:逻辑 Saleae 原始捕获

    20250730_1.pcapng:CC3350 Wireshark 日志。

    20250730_1.log:报告调试日志

     

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉晚才回复。

    对于您共享的前一个记录器、它看起来正常。 我可以看到正在接收扫描和与信标的连接、因此至少从固件捕获开始、您就可以正确设置了信标。 我看不到任何与 ARP 相关的问题,只是因为不是所有内容都打印到记录器,所以不幸的是,我不能说太多。

    让我们重点看最新的断言。 让我试着分析一下、一旦我得出结论、我将作出回应。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shlomi-San!

    这是与我上一篇文章中的问题相关的附加信息、在使用 BFF0 命令调用时、可能会读取损坏的数据。
    我发现、如果将 CC3350 连接的接入点配置为不使用 802.11ax 和 40MHz 频段、则损坏的可能性会降低。
    当 Wi-Fi 拥塞时、这种情况似乎更容易发生。


    我还发现了一个完全不同的问题。
    如果 BFFC 命令设置 IRQ 时的时序和 IRQ 设置为 H 时的时序太接近(图 24ns)、则我的 MPU (RZ/A1h) 无法检测到中断。 我想、许多 MPU 都是相同的。
    发生这种情况时、不再发出 BFFC 命令、从而导致接收过程停止。

    CC3350 固件如果可以保持最小 L 周期(μ 秒?)、这会很有帮助。 规格。
    作为临时解决方案、监视 IRQ 是否保持在 H 长周期并调用 FwEvent_IRQ_HANDLER () 是正确的吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于我们使用的黄金基准是 SPI、因此很难判断您看到的具体问题是否与 SDIO 有关、尤其是当您说它在较低频率下运行得更好时。

    对我来说、这是一个可以接受的临时解决方案、但我不知道在没有真正的中断的情况下、如果向芯片发送虚假的 0xBFFC 会发生什么情况。 据我所知、它没有进行仿真。

    我将与 Fujinaka-San Over Email 交流。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shlomi-San!

    当 IRQ 将 H 置为有效时、Wi-Fi 数据包接收过程是否完全完成?

    或者、在处理后续 BFFC 命令时、解密和其他接收过程是否并行发生?

    在后一种情况下、通过 SDIO(测量值为 22us)发送 BFFC 命令的速度快于通过 SPI(测量值为 169us)。

    因此、通过 SDIO 连接、即使在 BFFC 命令完成后、接收处理也可以继续、主机可能会使用 BFF0 命令读取不完整的数据。

    我仍在测试此情况、但如果在主机发送 BFFC 命令后将处理延迟 100us、即使使用 802.11ax、主机也可以保持稳定连接一小时以上。

    其他信息:另一个小组报告了 802.11ax 问题、即使是 SPI 连接。 我不知道详细信息、但可能是、即使使用 SPI 连接、也没有足够的时间。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如何定义处理命令所需的时间? 我们使用快速 SPI、因此时间远低于您提到的时间。

    我将尝试找出答案、但我认为、除非数据已经准备就绪、否则中断不会被置为有效。

    至于中断时序、轮询中断没有任何好处、因此即使芯片侧没有任何待处理的内容并且您进行轮询、您也会获得最后一个状态、因此您的建议可以生效。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shlomi-San!

    测量结果是使用 16MHz SPI 连接获得的。 BFFC 命令为 256 字节、因此计算需要 128us。 包括开销、我认为 169us 的实际测量数据是合理的。
    请检查数据就绪和中断置为有效的时序。

    我计划结合使用中断和轮询。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shlomi-San!

    我之前发布过“另一个团队报告了 802.11ax 问题、即使是 SPI 连接也是如此。 我不知道该怎么办。“

    我已经听说过 SPI 团队的详细信息、所以我在这里发布了这些信息。

    当使用 BFF0 命令读取的数据包含两个或多个描述符时、在极少数情况下、描述符之间会插入 16 字节间隙。 间隙数据通常为零、但情况并非总是如此。

    每个描述符的大小不包括 16 字节的间隙、这会导致在用 rx_GetDesc() 解释第二个和后续描述符时出现错误。


    该图显示了 发生问题时的 SPI 数据。

    我们认为、SDIO 连接也可能出现此问题。

    -你有任何信息吗?
    -当这个问题发生时,在 rx_GetDesc() 中的 assert() 之后访问一个 NULL 指针。
    请通过为参数(如 rawBufferLen after assert()) 设置适当的值并避免访问 NULL 指针来提高软件的稳健性。

    此致、