工具/软件:
您好、
WFA - SAE-5_9_1 Ping 测试用例失败:
wpa_supplicant.conf 文件的 SAE_PWE=2
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
WFA - SAE-5_9_1 Ping 测试用例失败:
wpa_supplicant.conf 文件的 SAE_PWE=2
尊敬的 Shlomi:
当我从 PuTTY 控制台发出以下命令时、我看不到路由器正在分配 IP。
STA_SET_IP_CONFIG、interface、wlan0、dhcp、1、type、1
我们没有 DHCP 软件包、只有 dhcpd。 我在 TT 中更新了相同的详细信息。
消息 sta_set_ip_config、interface、wlan0、dhcp、1、type、1
51.
最后 0 最后 1 0 最后 2 0 最后 3 0
CLI Huck 块内部
文件打开后
新的块之外
STA_SET_IP_CONFIG
接口 wlan0
DHCP 1
1 类
发送至 DUT
正在输入 wfaStaSetIpConfig ...
新事件
从 DUT 接收
标签 11.
状态、完成
状态、完成
root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine # dhcp
SH: DHCP:未找到命令
root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine
此致、
Viswa
您好、
但不需要运行 dhcp 命令。
DHCP 只是它正在处理的命令的参数。
上面似乎是在没有错误的情况下应用的。
如果以使用此命令(具有不同参数)的另一个测试为例、我也会看到很好的响应:
message sta_set_ip_config,interface,wlan0,dhcp,0,ip,192.165.100.111,mask,255.255.0.0 79 last 0 last-1 0 last-2 0 last-3 0 Inside the CLI huck block After File open Outside the new block sta_set_ip_config interface wlan0 dhcp 0 ip 192.165.100.111 mask 255.255.0.0 sent to DUT entering wfaStaSetIpConfig ... new event received from DUT tag 11 status,COMPLETE status,COMPLETE在这种情况下,我看到一个错误“没有这样的文件或目录“。
message sta_set_ip_config,interface,wlan0,dhcp,1,type,1 50 last 0 last-1 0 last-2 0 last-3 0 Inside the CLI huck block After File open Outside the new block sta_set_ip_config interface wlan0 dhcp 1 type 1 sent to DUT entering wfaStaSetIpConfig ... cp: cannot stat '/etc/resolv.conf': No such file or directory new event received from DUT tag 11 status,COMPLETE status,COMPLETE
Shlomi
尊敬的 Shlomi:
我能够重现此类文件或目录问题。 此问题仅在第一次发生时不知道为什么?
实际上、它是 S40 中的链接。
root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine ls -l /etc/resolv.conf
lrwxrwxrwx 1 根 root 2018 年 3 月 9 日/etc/resolv.conf ->./run/resolv.conf
root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine #[ 1142.680331] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198
新事件
状态、正在运行
消息 sta_set_ip_config、interface、wlan0、dhcp、1、type、1
51.
最后 0 最后 1 0 最后 2 0 最后 3 0
CLI Huck 块内部
文件打开后
新的块之外
STA_SET_IP_CONFIG
接口 wlan0
DHCP 1
1 类
发送至 DUT
正在输入 wfaStaSetIpConfig ...
cp:不能 stat '/etc/resolv.conf ':没有此类文件或目录
新事件
从 DUT 接收
标签 11.
状态、完成
状态、完成
[ 1172.680329] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198
[ 1202.680329] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1197
[1232.680329] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198
[1262.680329] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198
[ 1292.680328] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198
[ 1322.680329] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198
[ 1352.680330] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1197
[ 1382.680329] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198
[ 1412.680328] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198
[ 1442.680329] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198
[ 1472.680328] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1197
[ 1502.680328] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198
[1532.680328] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198
[1562.680327] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198
root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine ls -l /etc/resolv.conf
lrwxrwxrwx 1 根 root 2018 年 3 月 9 日/etc/resolv.conf ->./run/resolv.conf
root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine #[ 1592.680328] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1197
新事件
状态、正在运行
消息 sta_set_ip_config、interface、wlan0、dhcp、1、type、1
51.
最后 0 最后 1 0 最后 2 0 最后 3 0
CLI Huck 块内部
文件打开后
新的块之外
STA_SET_IP_CONFIG
接口 wlan0
DHCP 1
1 类
发送至 DUT
正在输入 wfaStaSetIpConfig ...
新事件
从 DUT 接收
标签 11.
状态、完成
状态、完成
此致、
Viswa
===============================
尊敬的 Shlomi:
从共享控制台 PuTTY 日志中、我们可以看到未将 IP 地址分配给 wlan0 接口。
uccl 日志我可以看到 IP 地址未传递。 DUT 将如何获取 IP 地址?
2025年07月24日 15:13:00.894 - INFO - DUT (192.168.250.111:9000)--> sta_set_IP_config、interface、wlan0、dhcp、1、type、1.
2025年07月24日 15:13:01.947 -信息 — DUT (192.168.250.111:9000)<--状态、完成
wlan0:flags=4163 MTU 1500 公制 1
inet6 fdc7:4370:cc2a:0:661c:10ff:fe36:2dab 预固定长度 64 作用域 0x0
inet6 2001:db8:100:F101:661c:10ff:fe36:2dab prefixlen 64 scoeid 0x0
inet6 fd0e:993c:9d1d:0:661c:10ff:fe36:2dab 前缀 64 作用域 0x0
inet6 fe80:::661c:10ff:fe36:2dab prefixlen 64 scoeid 0x20
inet6 fd19:b28f:9007:0:661c:10ff:fe36:2dab prefixlen 64 scoeid 0x0
inet6 fd18:401:85a3:0:661c:10ff:fe36:2dab prefixlen 64 scoeid 0x0
以太网 64:1c:10:36:2d:ab txqueuelen 1000(以太网)
RX 数据包 112 字节 8550 (8.3KiB)
RX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 帧 0
TX 数据包 23 字节 2651 (2.5KiB)
TX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 载波 0 冲突 0
此致、
Viswa
您好、
与请求者日志相比、记录 GTK 和 IGTK 的第一步似乎是可以的。 然后、连接成功、但我没有看到设备发出的 DHCP 请求。 这就是 ping 失败的原因。 您始终可以在平台 CLI 上设置为仅用于测试的静态模式(例如 ifconfig wlan0 x.x.x.x)。
您能否通过键入 ifconfig 仔细检查是否没有获得 IP 地址并查看?
此致、
Shlomi
请与我共享 DHCP bin 文件以获取 IP 地址? 我们没有 DHCP 软件包。
root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine dhcpc
-sh:dhcpc:未找到命令
root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine # dhcp
dhcp_release dhcpcd
root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine # dhcp
此致、
Viswa
尊敬的 Shlomi:
我们共享了参考单元中的日志。
e2e.ti.com/.../2262.reference_2D00_run_2D00_PMF_2D00_QT_2D00_26aug2025.zipe2e.ti.com/.../7043.reference_2D00_run_2D00_FC_2D00_SAE_2D00_27aug2025.zip
此致、
Viswa