This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WFA - SAE-5_9_1 Ping 测试用例失败:

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1545095/wl1807mod-wfa---sae-5_9_1-ping-test-case-failed

器件型号:WL1807MOD


工具/软件:

您好、
WFA - SAE-5_9_1 Ping 测试用例失败:  
wpa_supplicant.conf 文件的 SAE_PWE=2

  “TmsTestResult (TmsTestResult)“:{
    “PrimaryTestbed":“:{
      “类别““AP",“,</s>、
      “VendorDeviceId":“:“Qualcomm_IPQ8074",“,</s>、
      “公司““高通“
      “固件““IPQ8074.WFA.11.3-00028-P-1",“,</s>、
      “型号““IPQ8074"</s>“
    }、
    “TestResult(测试结果)“:{
      “器件““DDUT",“,</s>、
      “消息““NA",“,</s>、
      “结果““失败“
    }、
    “ExecutionTimeInSeconds":“:“0",“,</s>、
    “时间戳““2025-07-24T15-13-31Z-08:00“
    “TmsEventId":“:“XXXXXXX",“,</s>、
    “logfilename":“:“">wfaftp.tms.wi-fi.org/.../2025-07-24T15-13-31Z",“,</s>“ 、
    “TestCaseId":“:“SAE-5.9.1",“,</s>、
    “SupplementalTestbeds":“:[
      {
        “类别““STA",“,</s>、
        “VendorDeviceId":“:“Broadcom BCM4391“
        “公司““Broadcom “
        “firmware":“:87.12.100-r-975793.01-3498fe66“
        “型号““BCM4391"</s>“
      }、
      {
        “类别““STA",“,</s>、
        “VendorDeviceId":“:“Broadcom BCM4391“
        “公司““Broadcom “
        “firmware":“:87.12.100-r-975793.01-3498fe66“
        “型号““BCM4391"</s>“
      }
    ]、
    “模式““ Sigma“
    “programName":“:“WPA3-SAE",“,</s>、
    “PrimaryTestbedParticantName":“:“TestbedCompanyName",“,</s>、
    “Dut":“:{
      “类别““STA",“,</s>、
      “VendorDeviceId":“:“_",“,</s>、
      “公司““",“,</s>、
      “固件““",“,</s>、
      “型号““"</s>“
    }、
    “TMSversion":“:“2.0",“,</s>、
    “DutParticipantName":“:“DUTCompanyName"</s>“
  }
}

请查找随附的日志:
e2e.ti.com/.../SAE_2D00_5_5F00_9_5F00_1.zip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不是很清楚。 我可以在终端 CLI 上看到工作站能够连接、但似乎无法获取 IP 地址。
    没有用于显示连接的监听器、只有用于测试站测试台的监听器。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    当我从 PuTTY 控制台发出以下命令时、我看不到路由器正在分配 IP。
    STA_SET_IP_CONFIG、interface、wlan0、dhcp、1、type、1

    我们没有 DHCP 软件包、只有 dhcpd。 我在 TT 中更新了相同的详细信息。

    消息 sta_set_ip_config、interface、wlan0、dhcp、1、type、1
    51.
    最后 0 最后 1 0 最后 2 0 最后 3 0

    CLI Huck 块内部

    文件打开后

    新的块之外
    STA_SET_IP_CONFIG
    接口 wlan0
    DHCP 1
    1 类
    发送至 DUT
    正在输入 wfaStaSetIpConfig ...
    新事件
    从 DUT 接收
    标签 11.
    状态、完成
    状态、完成


    root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine # dhcp
    SH: DHCP:未找到命令
    root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    但不需要运行 dhcp 命令。

    DHCP 只是它正在处理的命令的参数。

    上面似乎是在没有错误的情况下应用的。

    如果以使用此命令(具有不同参数)的另一个测试为例、我也会看到很好的响应:

    message sta_set_ip_config,interface,wlan0,dhcp,0,ip,192.165.100.111,mask,255.255.0.0 
    
     79
    last 0 last-1  0 last-2 0 last-3 0
    
    Inside the CLI huck block 
    
    After File open 
    
    Outside the new block 
    sta_set_ip_config
    interface wlan0
    dhcp 0
    ip 192.165.100.111
    mask 255.255.0.0
    sent to DUT
    entering wfaStaSetIpConfig ...
    new event 
    received from DUT
    tag 11 
    status,COMPLETE
    
     status,COMPLETE
    在这种情况下,我看到一个错误“没有这样的文件或目录“。

    message sta_set_ip_config,interface,wlan0,dhcp,1,type,1 
    
     50
    last 0 last-1  0 last-2 0 last-3 0
    
    Inside the CLI huck block 
    
    After File open 
    
    Outside the new block 
    sta_set_ip_config
    interface wlan0
    dhcp 1
    type 1
    sent to DUT
    entering wfaStaSetIpConfig ...
    cp: cannot stat '/etc/resolv.conf': No such file or directory
    new event 
    received from DUT
    tag 11 
    status,COMPLETE
    
     status,COMPLETE

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

      我能够重现此类文件或目录问题。 此问题仅在第一次发生时不知道为什么?

    实际上、它是 S40 中的链接。


    root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine ls -l /etc/resolv.conf


    lrwxrwxrwx 1 根 root 2018 年 3 月 9 日/etc/resolv.conf ->./run/resolv.conf
    root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine #[ 1142.680331] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198
    新事件
    状态、正在运行

    消息 sta_set_ip_config、interface、wlan0、dhcp、1、type、1
    51.
    最后 0 最后 1 0 最后 2 0 最后 3 0

    CLI Huck 块内部

    文件打开后

    新的块之外
    STA_SET_IP_CONFIG
    接口 wlan0
    DHCP 1
    1 类
    发送至 DUT
    正在输入 wfaStaSetIpConfig ...
    cp:不能 stat '/etc/resolv.conf ':没有此类文件或目录
    新事件
    从 DUT 接收
    标签 11.
    状态、完成
    状态、完成

    [ 1172.680329] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198
    [ 1202.680329] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1197
    [1232.680329] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198
    [1262.680329] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198
    [ 1292.680328] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198
    [ 1322.680329] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198
    [ 1352.680330] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1197
    [ 1382.680329] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198
    [ 1412.680328] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198
    [ 1442.680329] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198
    [ 1472.680328] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1197
    [ 1502.680328] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198
    [1532.680328] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198
    [1562.680327] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1198

    root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine ls -l /etc/resolv.conf
    lrwxrwxrwx 1 根 root 2018 年 3 月 9 日/etc/resolv.conf ->./run/resolv.conf
    root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine #[ 1592.680328] ili9881c-DSI 5a000000.DSI.0:观察到的 Te 脉冲计数为 1197
    新事件
    状态、正在运行

    消息 sta_set_ip_config、interface、wlan0、dhcp、1、type、1
    51.
    最后 0 最后 1 0 最后 2 0 最后 3 0

    CLI Huck 块内部

    文件打开后

    新的块之外
    STA_SET_IP_CONFIG
    接口 wlan0
    DHCP 1
    1 类
    发送至 DUT
    正在输入 wfaStaSetIpConfig ...
    新事件
    从 DUT 接收
    标签 11.
    状态、完成
    状态、完成

    此致、
    Viswa

    ===============================
    尊敬的 Shlomi:
    从共享控制台 PuTTY 日志中、我们可以看到未将 IP 地址分配给 wlan0 接口。

    uccl 日志我可以看到 IP 地址未传递。 DUT 将如何获取 IP 地址?

    2025年07月24日 15:13:00.894 - INFO - DUT (192.168.250.111:9000)--> sta_set_IP_config、interface、wlan0、dhcp、1、type、1.
    2025年07月24日 15:13:01.947 -信息 — DUT (192.168.250.111:9000)<--状态、完成

    wlan0:flags=4163 MTU 1500 公制 1
    inet6 fdc7:4370:cc2a:0:661c:10ff:fe36:2dab 预固定长度 64 作用域 0x0
    inet6 2001:db8:100:F101:661c:10ff:fe36:2dab prefixlen 64 scoeid 0x0
    inet6 fd0e:993c:9d1d:0:661c:10ff:fe36:2dab 前缀 64 作用域 0x0
    inet6 fe80:::661c:10ff:fe36:2dab prefixlen 64 scoeid 0x20
    inet6 fd19:b28f:9007:0:661c:10ff:fe36:2dab prefixlen 64 scoeid 0x0
    inet6 fd18:401:85a3:0:661c:10ff:fe36:2dab prefixlen 64 scoeid 0x0
    以太网 64:1c:10:36:2d:ab txqueuelen 1000(以太网)
    RX 数据包 112 字节 8550 (8.3KiB)
    RX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 帧 0
    TX 数据包 23 字节 2651 (2.5KiB)
    TX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 载波 0 冲突 0

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ===========
    尊敬的 Shlomi:
      STA_SET_IP_CONFIG、interface、wlan0、dhcp、1、type、1  

    >此命令未设置 wlan0 接口的 IP 地址

    >另请注意,我们的主板中只有 udhcpc 包,没有 DHCP 客户端包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    与请求者日志相比、记录 GTK 和 IGTK 的第一步似乎是可以的。 然后、连接成功、但我没有看到设备发出的 DHCP 请求。 这就是 ping 失败的原因。 您始终可以在平台 CLI 上设置为仅用于测试的静态模式(例如 ifconfig wlan0 x.x.x.x)。  

    您能否通过键入 ifconfig 仔细检查是否没有获得 IP 地址并查看?

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请与我共享 DHCP bin 文件以获取 IP 地址? 我们没有 DHCP 软件包。

    root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine dhcpc

    -sh:dhcpc:未找到命令
    root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine # dhcp
    dhcp_release dhcpcd
    root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/test_engine # dhcp


    此致、
    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我几乎可以肯定我们使用了 udhcpc、但让我仔细检查一下。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
      请告诉我您是否希望我们进行更改并重新测试。

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我通过电子邮件与设置静态 IP 的方法分享了此主题。

    我们也不使用 DHCP、因为它未在代理中实现。

    同时、我尝试看看是否可以将其添加到代理中。

    因此您可以继续在 systemd 和 test 中设置所需的 IP 地址。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
     我们共享了参考单元中的日志。

    e2e.ti.com/.../2262.reference_2D00_run_2D00_PMF_2D00_QT_2D00_26aug2025.zipe2e.ti.com/.../7043.reference_2D00_run_2D00_FC_2D00_SAE_2D00_27aug2025.zip

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

     测试团队要求查看 EAPOL 的 M3 数据包以获取 IGT_KEY。

    我无法解密 WPA_KEY_DATA 以检查 IGT_KEY_DATA?

    请告诉我如何解密?

    此致、

    Viswa
      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是 WPA3 连接、因此它稍微更复杂一些。

    您可以查看请求程序日志并获取 PMK。

    然后在 Wireshark 中、转到添加密钥的位置并添加密钥。

    您应该开始查看解密数据、但出于某种原因、它并不总是显示 EAPOL M3 的解密。

    Shlomi