This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3501E:如何成功连接到 Wi-Fi 工具箱

Guru**** 2558710 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, LP-XDS110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1555708/cc3501e-how-to-connect-to-wi-fi-toolbox-successfully

器件型号:CC3501E
Thread 中讨论的其他器件:CC3501LP-XDS110ETLP-XDS110

工具/软件:

尊敬的团队:  

我的客户使用 CC3501 构建 具有 40MHz XTAL 的 PCBA。

但无法通过 LP-XDS110ET 连接到 WIFI Toolbox。

以下是 WiFi 工具箱的屏幕截图。

请帮助为我们  成功连接到 Wi-Fi Toolbox 提供意见。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

     我无法仅根据该屏幕截图解决没有上下文的问题。  

    请提供以下信息:

    1.为确保所有内容都正确而使用 XDS110 进行设置的图片?

    2.  尝试使用无线电工具时设备的固件日志? 这可以通过将 LaunchPad 的 20 引脚接头的日志引脚连接到任何 FTDI 电缆连接器 并使用工具箱的 Logger 功能来实现

    这应该可以帮助我了解这里的问题可能是什么。

    期待您的答复

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、  

    很抱歉晚才回复。

    对于 XDS 110 连接、   

    LP-XDS110 连接 SWCLK、SWDIO、 nRESET、UART1_RX、UART1_TX、 VCC_BRD_5V、GND 至目标 PCBA。

    对于固件日志、我会要求我的客户提供。

    此外、我的客户说  LP-XDS110 可以连接到 TI EVM 板、但 同一个 XDS110 无法连接到其 PCBA。