Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, LP-XDS110
Thread 中讨论的其他器件:CC3501、 LP-XDS110ET、 LP-XDS110
工具/软件:
尊敬的团队:
我的客户使用 CC3501 构建 具有 40MHz XTAL 的 PCBA。
但无法通过 LP-XDS110ET 连接到 WIFI Toolbox。
以下是 WiFi 工具箱的屏幕截图。
请帮助为我们 成功连接到 Wi-Fi Toolbox 提供意见。
谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, LP-XDS110
工具/软件:
尊敬的团队:
我的客户使用 CC3501 构建 具有 40MHz XTAL 的 PCBA。
但无法通过 LP-XDS110ET 连接到 WIFI Toolbox。
以下是 WiFi 工具箱的屏幕截图。
请帮助为我们 成功连接到 Wi-Fi Toolbox 提供意见。
谢谢。

尊敬的 Mike:
我无法仅根据该屏幕截图解决没有上下文的问题。
请提供以下信息:
1.为确保所有内容都正确而使用 XDS110 进行设置的图片?
2. 尝试使用无线电工具时设备的固件日志? 这可以通过将 LaunchPad 的 20 引脚接头的日志引脚连接到任何 FTDI 电缆连接器 并使用工具箱的 Logger 功能来实现
这应该可以帮助我了解这里的问题可能是什么。
期待您的答复
此致、
Josh
您好、Josh、
很抱歉晚才回复。
对于 XDS 110 连接、
LP-XDS110 连接 SWCLK、SWDIO、 nRESET、UART1_RX、UART1_TX、 VCC_BRD_5V、GND 至目标 PCBA。
对于固件日志、我会要求我的客户提供。

此外、我的客户说 LP-XDS110 可以连接到 TI EVM 板、但 同一个 XDS110 无法连接到其 PCBA。