This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:CC3551E 能否同时在 2.4GHz 和 5GHz 上运行 AP 模式?

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3551E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1562779/cc3551e-can-cc3551e-operate-ap-mode-on-both-2-4-ghz-and-5-ghz-simultaneously

器件型号:CC3551E


工具/软件:

您好 TI 专家、

我使用的是 CC3551E 器件。 数据表中显示、它支持双频段 Wi-Fi 6((2.4GHz 和 5GHz、单流 20MHz 通道)、并且可在 STA、SoftAP(多达 4 个站)、Wi-Fi Direct 和多角色 (AP + STA) 等角色中运行。

我的问题是:
CC3551E 是否可以同时在 2.4GHz 和 5GHz 上广播 AP(并发双频带 AP)、或者该设备是单流无线电、因此一次仅支持一个频段?

我想通过官方回复/文档参考确认此行为。

谢谢你。

SDK:simplelink_wifi_sdk_9_13_01_04_ea

工具箱:simplelink_pwi_toolbox_win_3_1_12

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    否、我们的器件不提供双 AP 模式。

    您可以向应用层添加逻辑、使其在不同通道之间移动、但最终您将一次位于单个通道中。

    此致、

    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AB:

    感谢您的答复。

    此致。