请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3551E工具/软件:
您好 TI 专家、
我使用的是 CC3551E 器件。 数据表中显示、它支持双频段 Wi-Fi 6((2.4GHz 和 5GHz、单流 20MHz 通道)、并且可在 STA、SoftAP(多达 4 个站)、Wi-Fi Direct 和多角色 (AP + STA) 等角色中运行。
我的问题是:
CC3551E 是否可以同时在 2.4GHz 和 5GHz 上广播 AP(并发双频带 AP)、或者该设备是单流无线电、因此一次仅支持一个频段?
我想通过官方回复/文档参考确认此行为。
谢谢你。
SDK:simplelink_wifi_sdk_9_13_01_04_ea
工具箱:simplelink_pwi_toolbox_win_3_1_12
谢谢你。