Other Parts Discussed in Thread: CC3301, CC3350
Thread 中讨论的其他器件: CC3350
工具/软件:
您好的 WiFi 团队、
项目环境
- 代替 : H5 ARM Cortex-M33
- Wi-Fi 模块 :CC3301、模块:BDE-BW3301AP1
- 网络堆栈 : NETX
- 操作系统 : ThreadX
- 文件系统 : FILEX
注意:目标是将 BDE 模块与 CC3350 结合使用。
我们正在使用 CC3301 Wi-Fi 模块为产品开发固件。 第一个硬件原型 (HW-V1) 使用了 CC3301 器件的早期版本以及 R3 驱动程序。 此设置几乎保持稳定、只有一些小问题。
改用 CC3301 器件最新版本的第二款硬件原型 (HW-V2) 后、根据所使用的驱动程序版本、遇到了多个问题:
具有 R3 驱动程序的 HW-V2(传统)
- 在 HW-V2 上进行二进制上载期间、在 HW-V1 上成功使用的相同固件失败。
- 上传过程中途停止、导致 CC3301 无法正确初始化。
具有 R5 驱动程序的 HW-V2
- 二进制上传和引导序列成功。
- CC3301 最初运行、但在一段时间后变得不稳定、崩溃。
带 R7 驱动器的 HW-V2(最新,电流)
- 二进制上传和引导序列成功。
- 但是、发出 Wi-Fi 扫描命令后、模块会立即崩溃。
当前状态汇总
- HW-V1(早期器件,R3) :操作几乎稳定。
- HW-V2(更新了器件) :
- R3 驱动程序:上传失败。
- R5 驱动程序:上传正常、但系统在运行一段时间后崩溃。
- R7 驱动程序:上传工作正常、但系统几乎立即崩溃(扫描后)。
您能否就如何处理提供一些指导?
谢谢您、
Marinus